Contexte
Equinor a attribué à Nexans un contrat portant sur la fourniture de câbles statiques et dynamiques, et des accessoires associés, pour équiper le premier parc éolien flottant du monde. Ce projet vient couronner des essais concluants menés depuis 2009 en Norvège, au cours desquels les câbles Nexans ont démontré leur efficacité. Son objectif est d’exploiter le meilleur potentiel éolien disponible, en déployant des turbines flottantes en pleine mer. Implanté à 30 km au large de l’Aberdeenshire, le parc pilote de Hywind Scotland comprend cinq turbines flottantes, reliées par un réseau de câbles inter-éoliennes et raccordées à la ville écossaise de Peterhead.
Tout a commencé en 2009, lorsqu’Equinor (anciennement Statoil) a débuté les tests du premier prototype opérationnel d’éolienne flottante à 10 km au large de l’île norvégienne de Karmøy. Pour cette phase d’essais qui a démontré pendant huit ans la validité du concept, Nexans a fourni et posé le câble de 15 MW reliant le parc à la station de transformation de Karmøy.
Défis
Le projet visait principalement à valider le concept des turbines flottantes, et à établir sa compétitivité sur le marché de l’énergie. Malgré cette incontestable réussite, le projet Hywind Scotland devait encore relever de nombreux défis techniques pour démontrer sa fiabilité à coûts maîtrisés.
30 MW
de capacité du parc flottant
13,6 km
de câble XLPE
Près de
20K
foyers écossais alimentés
Contribution de Nexans
Nexans a joué un rôle primordial pour répondre aux défis des projets Hywind Demo, in Norway, et Hywind Scotland. Le Groupe a conçu, fabriqué et testé câble sous-marin 24 kV à isolation XLPE, d’une longueur de 13,6 km, dans l’usine spécialisée de Nexans à Halden, en Norvège ; l’usine de Rognan, également en Norvège, a fourni l’insert en fibre optique. Il a également fourni les câbles statiques et dynamiques, veillant à ce que l’ensemble du câblage sous-marin soit testé et scellé avant d’être livré sur site prêt à la pose.
Depuis 2017, la production électrique du parc pilote de Hywind Scotland alimente près de 20 000 foyers. Le succès de ce projet souligne le potentiel d’implantation de parcs flottants plus importants dans d’autres zones, et valorise le positionnement de Nexans comme moteur d’innovation dans le secteur de l’éolien en mer.
Ce projet est un parfait exemple d’une innovation signée Nexans dans l’éolien offshore, offrant de nouvelles possibilités pour la production d’énergie renouvelable. Ce contrat valide notre rang de leader dans l’innovation éolienne en mer, avec la conception de câbles spécialisés tant pour le projet pilote initial que pour le parc pilote Hywind.
![Vincent Dessale](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/01/vincent-dessale-paysage-1.jpg)
Directeur des opérations et vice-président exécutif senior, Nexans