Contexte
Faisant siens les Objectifs de Développement Durable de l’ONU, et notamment les ODG 7 et 13, le gouvernement ivoirien a lancé en 2013 un Programme National d’Électrification Rurale (PRONER). Cette initiative vise à promouvoir une électrification décentralisée et le développement des énergies renouvelables, dont le solaire photovoltaïque, la biomasse et les centrales hydroélectriques de faible capacité.
Dans le cadre de ce programme, Nexans a entrepris un ambitieux projet qui vise à transformer l’accès à l’électricité des communautés rurales ivoiriennes. Bien que l’électrification du pays ait réalisé d’importants progrès au cours des dix dernières précédentes, couvrant près de 70 % de la population nationale, les communautés rurales restaient mal desservies et 60 % d’entre elles n’étaient pas raccordées au réseau électrique. Afin d’y remédier, le projet PRONER visait à étendre le réseau et à raccorder tous les villages de plus de 500 habitants dès la fin 2021, et l’ensemble des communautés rurales à l’horizon 2025. Le programme porté par Nexans partageait cet objectif national plus large d’amélioration de l’électrification rurale par le raccordement de communautés dénuées jusque-là d’infrastructures électriques.
Défis
Les efforts d’électrification de la Côte d’Ivoire souffrent d’un manque d’équipements et de produits adaptés, des limites de l’infrastructure existante et des difficultés logistiques d’accès aux zones reculées du pays. La durabilité et la fiabilité de la fourniture d’électricité soulèvent également des défis importants dans ces régions.
400 km
km de câbles aériens MT
430 km
km de câbles aériens BT en faisceau
50
communautés électrifiées
63
transformateurs extérieurs installés
Contribution de Nexans
En 2021, Nexans avait achevé l’électrification de 50 communautés rurales de Côte d’Ivoire. Ce programme a nécessité 400 km de câbles aériens MT, plus de 430 km de câbles aériens BT en faisceau, et 63 transformateurs extérieurs.
Nexans a joué un rôle clé dans cette campagne d’électrification en proposant sa solution clé en main avec NEOGRID®, qui couvre l’ingénierie du réseau électrique ainsi que la fourniture et l’installation de l’ensemble des équipements : câbles, transformateurs, poteaux, boîtiers de jonctions et disjoncteurs. L’usine Nexans d’Abidjan a été mise à contribution afin de fournir tous les équipements critiques dans les délais requis, contribuant à dynamiser la production locale.
Chez Nexans, nous avons adopté une approche très pratique pour soutenir la transition de l’Afrique vers un réseau d’énergie plus connecté et plus durable. En Côte d’Ivoire, cette approche repose sur deux piliers interdépendants. Tout d’abord, en 2018, nous avons ouvert notre nouvelle usine d’Abidjan pour aider à pallier le manque d’équipements et de produits adaptés à l’électrification, en permettant une production locale basée sur notre expertise internationale et standardisée. Aujourd’hui, nous avons franchi une nouvelle étape en déployant les produits de l’usine dans le cadre de notre solution clé en main pour apporter l’électricité aux communautés rurales.
Anciennement Directeur marketing et stratégie du segment Bâtiment et Territoires, Nexans
En mobilisant son expertise et ses ressources locales pour contribuer aux efforts d’électrification, Nexans a également favorisé le développement socioéconomique du pays et amélioré la qualité de vie de milliers d’Ivoiriens.