Mers électriques

Les câbles d’interconnexion, des géants sous-marins

Imaginez un serpent géant d’acier : ce ne sont pas des créatures marines fantastiques, mais bien des câbles d’interconnexion !

Ces artères invisibles véritables câbles à haute tension acheminés sous les mers permettent l’échange d’électricité entre les pays.

Diamètre

300 mm

Le diamètre que peut
atteindre ce géant des mers

Poids

200 kg

Le poids que peut atteindre
chaque mètre de câble de ce colosse

Profondeur max

3 000 m

La profondeur sous la mer
actuelle où peut être installé
un câble d’interconnexion (2025)

Ces câbles sous-marins sont fabriqués dans des usines ultra-modernes où leurs différents éléments sont assemblés avec une précision millimétrique.

Ils sont ensuite transportés sur des navires câbliers qui les déroulent au fond de la mer.

Une véritable prouesse technologique qui permet d’acheminer l’énergie à travers les mers et les océans.

Des projets partout dans le monde

386

le nombre de projets d’interconnexion sous-marine que Nexans a réalisé, représentant 40 GW de capacité de transmission, soit environ 12 000 km de câbles sous-marins et plus de 400 km de câbles terrestres déployés

Prévisions sur le marché

15%

de la production d’électricité de chaque pays européen exportée d’ici 2030

Source : European Commission, Electricity interconnection targets

Des kilomètres de câbles

+25 000 km

de câbles haute tension sont à installer entre 2020 et 2030 (Europe)

C’est autant que dans les trente dernières années !

L’Europe,
continent
le plus connecté

Aujourd’hui l’Europe est le continent le plus avancé en matière d’interconnexions. Son réseau, extrêmement sophistiqué, s’appuie en partie sur ces câbles sous-marins.

Projets emblématiques clés

Great Sea Interconnector (2028)

De la Crète à Chypre

Câbles HVDC de 2×900 km, le plus grand projet d’interconnexion de l’histoire

Ce projet clé pour la transition énergétique facilite l’échange d’énergie entre les deux pays, renforce l’intégration des énergies renouvelables dans la région et alimente 3 millions de foyers en électricité.

Celtic Interconnector (2026)

De la France à l’Irlande

Câbles HVDC de 2×500 km, les plus longs au monde

Il relie pour la première fois l’Irlande à l’Europe, avec une capacité de 700 MW, soit l’équivalent de la consommation électrique de 450 000 foyers, et renforce la sécurité énergétique de l’île.

Crète-Attique Interconnector

De la Crète à la Grèce continentale

Câble HVDC de 335 km, à 1 200 mètres de profondeur

Conçu pour assurer la sécurité de l’approvisionnement de l’île, il permet la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables d’origine éolienne et solaire.

NordLink Interconnector

De l’Allemagne à la Norvège

Câbles de 2×700 km, avec une capacité de 1 400 MW

Ce câble sous-marin unique permet l’échange et le stockage d’énergie générée à partir de sources renouvelables, entre la Norvège et l’Allemagne.

L’Europe, continent le plus connecté

Aujourd’hui l’Europe est le continent le plus avancé en matière d’interconnexions. Son réseau, extrêmement sophistiqué, s’appuie en partie sur ces câbles sous-marins.

Projets emblématiques clés

Great Sea Interconnector (2028)

De la Crète à Chypre

Câbles HVDC de 2×900 km, le plus grand projet d’interconnexion de l’histoire

Ce projet clé pour la transition énergétique facilite l’échange d’énergie entre les deux pays, renforce l’intégration des énergies renouvelables dans la région et alimente 3 millions de foyers en électricité.

Projets emblématiques clés

Crète-Attique Interconnector

De la Crète à la Grèce continentale

Câble HVDC de 335 km, à 1 200 mètres de profondeur

Conçu pour assurer la sécurité de l’approvisionnement de l’île, il permet la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables d’origine éolienne et solaire.

Projets emblématiques clés

Crète-Attique Interconnector

De la Crète à la Grèce continentale

Câble CCHT de 335 km, à 1 200 mètres de profondeur.

Conçu pour assurer la sécurité de l’approvisionnement de l’île, il permet la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables d’origine éolienne et solaire.

Projets emblématiques clés

NordLink Interconnector

De l’Allemagne à la Norvège

Câbles de 2×700 km, avec une capacité de 1 400 MW

Ce câble sous-marin unique permet l’échange et le stockage d’énergie générée à partir de sources renouvelables, entre la Norvège et l’Allemagne.

Les avantages de l’interconnexion sous-marine

La sécurisation et l’équilibrage des réseaux

Relier les réseaux électriques permet de redistribuer l’énergie là où elle est nécessaire. L’énergie solaire du Maroc peut ainsi alimenter le Nord de l’Europe, tandis que l’hydroélectricité de Norvège peut être envoyée vers le Sud.

Cette interconnexion facilite l’exportation des surplus et l’importation en cas de sous-production, renforçant ainsi la résilience des réseaux.

Une utilisation grandissante des énergies renouvelables

Les énergies renouvelables produites en excédent, à défaut d’être stockées, peuvent être acheminées vers d’autres régions lors d’un pic de demande.

La maximisation du profit socio-économique du réseau

Une interconnexion plus développée des réseaux permettrait aux consommateurs de réaliser d’importantes économies.

La flotte Nexans en première ligne

Ce sont les navires câbliers qui transportent puis déposent les câbles au fond des mers.

Pouvant atteindre plus de 100 m de longueur, ils sont de véritables bijoux technologiques. Ils représentent donc un élément clé dans les processus d’interconnexions.

Les interconnexions sous-marines jouent un rôle clé dans la transformation des réseaux électriques mondiaux, permettant l’échange d’électricité entre les pays de manière sécurisée et efficace.

Ces câbles géants, installés à des profondeurs impressionnantes, favorisent l’intégration des énergies renouvelables en acheminant l’excédent produit vers les régions où la demande est forte.

En Europe, qui se distingue comme le continent le plus connecté, des projets comme Celtic Interconnector ou NordLink illustrent le potentiel de ces infrastructures pour réduire la dépendance aux énergies fossiles, stabiliser les réseaux, et contribuer à la baisse des coûts de l’électricité pour les consommateurs.

Grâce à son expertise en la matière et à une flotte de navires câbliers ultra-modernes, Nexans se positionne en acteur majeur de ces développements, posant les bases d’un avenir énergétique plus collaboratif, durable et résilient.

Article à propos

Interconnexions sous-marines pour une électricité sans frontière

Energies renouvelables

23 / 07 / 2024

Plongez dans le monde des câbles sous-marins et découvrez comment les technologies innovantes transforment notre manière de transmettre l’énergie renouvelable. Apprenez-en plus sur les solutions durables essentielles pour alimenter notre avenir de manière efficace et responsable.

Explorer