Nexans renforce sa position de leader dans la transition énergétique de l’Australie en participant à un projet majeur de ferme solaire à Glenrowan dans l’État de Victoria
Projet
13 septembre 2022
5 min
Solar farm
  • Nexans sera partenaire de Tesmec Australia pour le raccordement d’un projet majeur de ferme solaire de Glenrowan au réseau de transport d’électricité de l’État de Victoria.
  • Le Groupe assurera la fourniture de câbles et d’accessoires, ainsi que de services de pose et d’étude pour ce projet destiné à alimenter plus de 45 000 foyers australiens.
  • Acteur clé de la transition énergétique en Australie et à l’international, Nexans fournit des solutions de câbles spécialisées pour le secteur en plein essor du solaire à l’échelle du mégawatt.

Nexans annonce qu’il va travailler en consortium avec Tesmec Australia pour le raccordement d’un projet majeur de ferme solaire à Glenrowan au réseau de transport d’électricité de l’État de Victoria. Avec ce contrat, le Groupe se positionne comme un partenaire essentiel pour la livraison de ce projet clés en main destiné à relier la ferme solaire au poste terminal de Glenrowan (GNTS) sur le réseau, assurant ainsi l’accès de plus de 45 000 foyers australiens à une électricité durable.

Ce projet à Glenrowan illustre parfaitement la collaboration étroite que Nexans mène avec ses partenaires et toute la valeur que nous amenons à nos clients. En préférant la pose mécanisée de câbles aux méthodes classiques, notre solution exclusive clés en main Nexans-Tesmec contribue à rendre les projets solaires plus compétitifs, ainsi qu’à réduire leurs coûts et délais de réalisation.

En tant que partenaire de pointe et leader de la transition vers des énergies renouvelables, Nexans est appelé à jouer un rôle décisif en apportant le savoir-faire et l’infrastructure nécessaires à la réalisation de projets ambitieux. Le solaire est une énergie renouvelable propre, sûre et abondante. Ce chantier est un excellent exemple de notre engagement permanent à électrifier le futur et à accélérer la décarbonation.

Greg Stack

VP Asie-Pacifique pour l’activité Bâtiments et Territoires Sud, Nexans

Dans le cadre de ce projet clés en main, le consortium entre Nexans et Tesmec Australia a été désigné par AusNet Services (« AusNet ») afin de réaliser le raccordement au réseau de la ferme solaire de 130 MW, en proposant des services d’étude et de pose mécanisée de câbles qui représentent une valeur ajoutée pour les clients.

AusNet, qui s’est vu confier la responsabilité de raccorder la ferme solaire au réseau, assurera, avec le concours de ses partenaires, la conception, la construction et l’exploitation en propre des lignes électriques de transport.

Nexans s’appuiera sur sa connaissance approfondie des systèmes et installations de câbles pour en optimiser la conception et fournir des câbles et accessoires de 33 kV. Tesmec Australia apporte son expertise dans la pose et l’enfouissement automatisés de longs câbles monoconducteurs. Cette approche intégrée permet d’optimiser la conception des systèmes moyenne tension, la section des tranchées, ainsi que la sélection des câbles et accessoires pour le projet.

Les câbles d’énergie 33 kV seront fabriqués par l’usine Yanggu de Nexans en Chine et les accessoires par le site Australmold du Groupe en Australie. Le câble sera mis en service au premier semestre 2023.

Un rôle clé dans la transition énergétique de l’Australie

En 2021, les sources d’énergie renouvelable ont produit 32,5 % du total de l’électricité de l’Australie, une part en hausse de près de 5 % par rapport à 2020. Si cette progression est principalement imputable au microsolaire, le solaire à grande échelle a également connu une année exceptionnelle en 2021, ajoutant 2,95 GW à travers 27 projets, parmi lesquels les trois plus grandes fermes solaires et deux des plus importants parcs éoliens du pays.

Leader de la transition énergétique en Australie, Nexans favorise le développement des énergies renouvelables en fournissant des solutions de câbles innovantes pour les fermes solaires du pays. Le Groupe s’engage pleinement à accompagner la transition énergétique australienne par une collaboration étroite avec les promoteurs, les installateurs et les opérateurs.

Retrouvez tous nos communiqués de presse

Tout lire