Nexans et la Fondem développent les métiers liés à l’électricité dans les villages de Côte d’Ivoire
RSE
12 avril 2023
6 min
Women sewing at Gouenefla, Ivory Coast

Nexans intervient en Côte d’Ivoire aux côtés de la Fondem pour soutenir l’émergence des usages productifs de l’électricité au travers du projet ERUPIE (Entrepreneuriat Rural autour des Usages Productifs Innovants de l’Electricité). Ce partenariat, lancé en mars 2023, permettra d’impacter positivement le développement économique, les compétences, les conditions de santé des villages ruraux de la région de la Marahoué.

Depuis une décennie, la Côte d’Ivoire mène une politique ambitieuse qui vise l’accès à l’électricité pour toutes les populations du pays d’ici 2035. Un enjeu clé pour assurer le développement économique et social du pays.

Les populations rurales ont un besoin d’accompagnement pour permettre à l’accès à l’électricité, mais aussi pour avoir un véritable effet de levier sur le développement économique des zones rurales afin de réduire les inégalités.

Les objectifs de l’intervention envisagée par Nexans en collaboration avec la Fondem s’inscrivent dans la stratégie de Côte d’Ivoire Energie pour répondre aux besoins de la population ivoirienne en milieu rural. Pour rappel, Nexans a électrifié une cinquantaine de villages dans le cadre du projet PRONER (Programme National d’Electrification Rurale) en 2020 et 2021.

La Fondem se fait accompagner par l’ONG Ivoirienne AMISTAD (Actions pour la Mobilisation des Initiatives et Stratégies d’Aide au Développement) dans la mise en œuvre du projet ERUPIE.

Des ateliers innovants à Abidjan et Bouaflé pour lancer le projet ERUPIE

Le lancement du projet ERUPIE s’est déroulé en deux temps :

  • un atelier de lancement à Abidjan avec des acteurs institutionnels engagés dans la promotion de l’entrepreneuriat rural et féminin et organismes internationaux concernés par la thématique ;
  • un atelier de lancement à Bouaflé, dans la région de la Marahoué avec des acteurs régionaux et autorités locales.

Des rencontres organisées pour informer tous ces acteurs du démarrage du projet ERUPIE et leur présenter les partenaires de ce projet, et une opportunité d’échanger et de discuter des différentes barrières au développement en zone rurale déjà électrifiées et de l’accès à l’entrepreneuriat féminin.

Le projet ERUPIE permettra la formation technique et entrepreneuriale de sept femmes issues des localités électrifiées après le Projet PRONER pour leur autonomisation dans des projets de sociétés en 2023.

Nexans s’engage à répondre aux attentes de l’Etat Ivoirien avec une production locale de câbles électriques et la formation d’une main d’œuvre locale dans le secteur de l’électricité. Une volonté manifeste de participer au développement et à l’autonomisation de la Côte d’Ivoire en matière d’électricité.

Nestor Antey

Directeur général, Nexans Côte d’Ivoire

innovative workshop with Fondem and Nexans

Atelier innovant

innovative workshop with Fondem and Nexans

Atelier innovant

Dernières actualités

Nexans Powers the safe restoration of Notre-Dame de Paris

06 Décembre 2024

Nexans, au cœur de la renaissance et de la sécurité de Notre-Dame de Paris

Après cinq années de restauration minutieuse, marquées par une mobilisation exceptionnelle à la suite du tragique incendie de 2019, Notre-Dame de Paris est prête à rouvrir ses portes. La cathédrale se dresse à nouveau, symbole puissant de résilience et d’unité. Nexans est fier d’avoir apporté son expertise à cet effort collectif, contribuant à renforcer la sécurité et la protection de ce trésor patrimonial.​

Nexans Honored with the

23 Novembre 2024

Nexans récompensé par le prix de la Valeur d’Avenir aux Investor Awards 2024

Nexans a reçu le prix de la Valeur d’Avenir lors des Investor Awards 2024 organisés par Boursorama. Plus de 130.000 votants se sont exprimés pour récompenser 10 sociétés cotées.

Electrified city in Europe

Réseaux

05 Novembre 2024

RTE renforce ses approvisionnements stratégiques auprès de cinq fournisseurs

RTE renforce ses approvisionnements stratégiques et contribue à développer l’appareil industriel français à travers l’achat de plus de 5 000 km de câbles souterrains haute tension auprès de cinq fournisseurs.