Production d’énergie
La production d’électricité est le premier maillon de la chaîne de valeur de l’électrification. Produire de l’électricité issue de sources renouvelables favorise la transition énergétique sur l’ensemble de la chaîne. Pour effectuer les changements qui s’imposent, les acteurs de la production font face à de nombreux défis.

Production d’énergie : clé de voûte de l’électrification durable
L’abandon des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables marque l’entrée dans le monde du tout électrique. En parallèle, l’augmentation de la population mondiale et l’absence d’infrastructures électriques dans certaines régions du monde ont des impacts sur les besoins en électricité qui augmenteront de 20 % d’ici 2030 et de 40 % d’ici 2040. La demande en électricité va donc connaître une hausse sans précédent et nécessitera encore davantage d’innovation, d’expertise et d’agilité de la part des acteurs de l’électrification.
En tant qu’acteur majeur de l’électrification, nous répondons aux nouveaux besoins des opérateurs de production d’électricité et continuons à développer, fournir et mettre en œuvre des solutions de câblage pour une grande variété d’acteurs, avec un accent particulier sur les énergies renouvelables d’origine éolienne, hydroélectrique ou photovoltaïque.
Découvrir les activités de Nexans liées à la production d’énergie
Qu’entend-on par production d’énergie ?
À l’horizon 2030, l’Europe souhaite augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique, accroître son efficience énergétique et réduire ses émissions de gaz à effets de serre. Ces étapes essentielles lui permettront d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Dans ce contexte, le rôle des producteurs d’énergie, énergéticiens et opérateurs est majeur et le nôtre fondamental.

La production d’énergie consiste à transformer les ressources naturelles en électricité afin de la redistribuer aux pays, aux villes, aux lieux publics et aux habitations pour le bénéfice des populations. À titre d’exemple, les besoins en électricité mondiaux sont de 13 529 TWh au premier semestre 2023 (source : Connaissance des énergies)*. Pour les combler, les producteurs d’énergie composent un bouquet énergétique avec les énergies disponibles. Ainsi, dans le mix mondial, sur cette même période, la part des énergies renouvelables est de 30,5 %.
Pour acheminer l’électricité en grande quantité depuis les centrales solaires, photovoltaïques et éoliennes au client final de manière fiable, sûre et efficace, nous fournissons du matériel de câblage innovant et performant aux producteurs d’énergie ainsi que des expertises poussées. Nos câbles à Haute Tension (HT) et Très Haute Tension (THT) bénéficient de technologies avancées, notamment la cryogénie. Nous les installons sur terre, mais aussi en mer. Grâce à notre flotte de navires câbliers high tech, nous pouvons les enfouir et également réduire notre empreinte carbone.
Des décennies d’expérience dans la résolution de problèmes de production complexes nous ont permis de développer une expertise de pointe. Déjà leader dans la fabrication de câbles, le Groupe est naturellement devenu un acteur incontournable de la transition énergétique.
90 %
de l’électricité produite dans le monde
devrait être issue de l’énergie renouvelables
telles que le solaire et l’éolien d’ici 2050
30,5 %
de l’électricité produite dans le monde
provenait des énergies renouvelables
au premier semestre 2023
Les défis liés à l’électrification et à la production d’énergie
Les Accords de Paris visent à limiter le réchauffement climatique à + 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Pour y parvenir, la plupart des pays se sont engagés à contribuer à la neutralité carbone à l’horizon 2050. En conséquence, les gouvernements encadrent les entreprises avec la mise en place de nouvelles normes environnementales et les encouragent à innover en attribuant des subventions.
Le défi pour les acteurs de la production d’énergie, qui sont au centre de la transition énergétique, est de créer les conditions propices à un futur électrique propre et durable. Cela implique notamment d’adopter de nouvelles sources d’énergie propre, de développer des technologies innovantes et des réseaux électriques intelligents. Les producteurs de câbles doivent adapter les câbles aux équipements, notamment aux caractéristiques électriques des différentes technologies éoliennes.
Chez Nexans, nous travaillons en coulisse pour les aider à relever ce défi, car nos câbles sont un rouage essentiel du mécanisme.
Solutions Nexans
- Fournir des câbles haut de gamme, plus petits et plus puissants, pour garantir des installations sûres et durables.
- Offrir une expertise logistique et un accompagnement tout au long du projet de transition énergétique.
- Recycler le cuivre issu de câbles usagés pour agir en faveur de l’environnement et faire face à la pénurie des matières premières.
- S’engager majoritairement dans des projets d’électrification durable.
- Ouvrir la voie et démontrer que la sobriété est un moteur de rentabilité. À l’échelle d’un pays, adopter des pratiques plus sobres au niveau énergétique implique de concentrer ses efforts sur l’exploitation des ressources locales. Cela peut nous permettre d’atteindre l’indépendance énergétique, plus que souhaitable pour lutter contre le dérèglement climatique.
Être un pure player de l’électrification et nous engager dans la construction d’un monde plus durable.
Façonner ce monde électrifié avec des solutions haute tension fiables et durables.
Élaborer des solutions techniques pour stocker l’énergie renouvelable, notamment les solutions hydrogène.