Nous visons à étendre notre présence sur le marché de l’éolien offshore et de l’interconnexion avec l’introduction de Nexans Electra, la dernière addition à la flotte de navires de pointe de Nexans. Ce navire câblier de troisième génération représente une avancée significative pour répondre à la demande croissante en matière d’électrification dans le monde entier. Avec des capacités inégalées et un engagement envers la durabilité environnementale, Nexans Electra est prêt à faire avancer la transition énergétique mondiale.
Chronologie et détails techniques
- Livraison prévue : 2026
- Dimensions : 149,9 mètres de longueur et 31 mètres de largeur
- Capacités : Pose jusqu’à 4 câbles simultanément, 3 tourets avec une capacité de chargement de 13 500 tonnes, accueillant une gamme d’outils sous-marins, y compris des outils de jetting et d’enfouissement.
- Impact environnemental : Empreinte significativement réduite grâce à un système de puissance hybride avancé et la capacité de fonctionner avec un mélange de biodiesel.
Capacités sans précédent
En s’appuyant sur le succès de son prédécesseur, le Nexans Aurora, le Nexans Electra repousse les limites de la technologie de pose de câbles. Voici quelques-unes de ses caractéristiques clés :
Design avancé et confort
Le navire est conçu pour une efficacité et un confort maximaux. Avec des installations ultramodernes et des agencements ergonomiques, le navire offre un environnement de travail confortable et sûr pour les membres de l’équipage.
Capacité de pose de câbles améliorée
Équipé de trois tourets offrant une capacité de chargement de 13 500 tonnes, le CLV peut gérer les projets de pose de câbles les plus exigeants. Sa capacité à poser jusqu’à quatre câbles simultanément permet une plus grande flexibilité et efficacité dans l’exécution des projets.
Polyvalence et flexibilité
Nexans Electra est conçu pour s’adapter à une large gamme de besoins de projets. Qu’il s’agisse de parcs éoliens offshore, d’interconnecteurs ou d’installations de câbles sous-marins, les capacités polyvalentes du navire en font un atout précieux dans la transition énergétique.
Durabilité environnementale
Nexans Electra s’engage à minimiser son empreinte environnementale. Avec un système de puissance hybride avancé et la capacité de fonctionner avec un mélange de biodiesel, le navire réduit les émissions tout en offrant des performances supérieures.
Le nom “Electra” revêt une signification profonde, puisant dans la mythologie grecque où il symbolise la radiance et la brillance. Ce nom s’aligne parfaitement avec notre vision d’”Électrifier le Futur”, soulignant le rôle central de l’électricité dans la transition énergétique mondiale. Il établit également un lien fort avec notre navire phare, le Nexans Aurora, renforçant notre engagement envers l’innovation et le leadership dans l’industrie. “Electra” incarne notre mission d’éclairer le chemin vers un avenir énergétique durable tout en honorant notre héritage et nos valeurs.
Pourquoi “Electra”?
Le Nexans Electra représente le summum de la technologie de pose de câbles, combinant innovation de pointe et engagement en faveur de la durabilité. Alors que Nexans continue de mener la transition énergétique, ce nouveau navire est prêt à relever les défis du monde électrifié de demain.
Communiqué de presse
![CLV Nexans Electra](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/04/nexans-electra.jpg)
Un troisième navire câblier Nexans dernière génération pour soutenir la transition énergétique mondiale
Nexans investit dans un nouveau navire câblier à la pointe de l’innovation, à la faveur d’un carnet de commandes record et pour anticiper les besoins futurs d’un marché de l’éolien offshore et de l’interconnexion en plein essor. Modèle unique et pionnier, ce nouveau navire s’inscrit dans la continuité du navire Nexans Aurora avec une capacité accrue et la possibilité de poser quatre câbles simultanément. Sa livraison est prévue pour 2026.
![CLV Nexans Electra](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/04/nexans-electra.jpg)