Développement durable et électrification : les enjeux pour le Canada selon les experts
RSE
04 octobre 2022
6 min
Change the Current event in Canada, by Nexans

La demande d’électricité ne cesse de croître au Canada, présentant plusieurs défis qui pourraient avoir un impact significatif sur la population. C’est l’un des principaux enjeux qui ressortent de la réunion d’experts des changements climatiques, du développement durable et de la neutralité carbone organisée à Toronto la semaine dernière et consacrée à l’avenir incertain du pays en matière d’énergies renouvelables et d’électrification.

À l’occasion de « Changeons de courant : unissons nos forces pour favoriser le développement durable grâce à l’électrification du Canada » l’hôte et organisateur Nexans Canada a invité des acteurs du secteur à se joindre à lui pour faire de la décarbonation une priorité et répondre aux opportunités et défis auxquels le Canada fait face dans le domaine de L’électrification.

Voici les grands points à retenir des débats autour de la raréfaction mondiale de cuivre et de l’économie circulaire, de la neutralité carbone et des énergies renouvelables :

  • Les objectifs climatiques du Canada nécessitent l’abandon des combustibles fossiles au profit d’électricité en provenance de sources d’énergies renouvelables.
  • La plupart des produits utilisant aujourd’hui des combustibles ou carburants fossiles – véhicules, habitations, bureaux, bâtiments et même avions – vont devoir être électrifiés, ce qui va accentuer la demande mondiale de cuivre. Une voiture électrique, par exemple, contient environ dix fois plus de cuivre qu’un modèle à essence.
  • Alors que le cuivre est le nerf de l’électrification, le minerai ne peut à lui seul répondre à la demande attendue. Il faut donc que l’ensemble de l’industrie s’engage à récupérer et recycler le câblage en cuivre. Cette démarche peut être facilitée par la prise en compte de la fin de vie des produits et des bâtiments dès leur conception afin que le métal puisse être sans difficulté récupéré, recyclé et valorisé (économie circulaire).
  • Selon les estimations, la demande de cuivre, l’un des meilleurs conducteurs électriques, va dépasser l’offre mondiale dans deux ans à peine. Les États-Unis en consomment d’ores et déjà plus qu’ils n’en produisent.
  • Le cuivre canadien peut aider à affronter la pénurie mondiale qui se profile et permettre au pays de viser la neutralité carbone de son réseau électrique si les industriels renforcent leur engagement pour récupérer ce métal.
  • Le cuivre recyclé est bien plus efficace en termes d’émissions de gaz à effet de serre que celui extrait des mines.
  • L’obsolescence des infrastructures des opérateurs au Canada ne permettra pas de faire face à la demande croissante d’électricité, laquelle devrait plus que doubler à horizon 2050.
  • La gouvernance, l’administration et la réglementation des réseaux électriques font défaut.
  • En général, les infrastructures électriques existantes sont simplement maintenues en l’état, sans extension ni modernisation en prévision de la demande à venir.
  • Certains opérateurs intègrent déjà le principe de neutralité carbone dans leur planification.
  • Il est essentiel de parfaitement comprendre les parties prenantes et d’impliquer la population afin de faire accepter les investissements massifs nécessaires pour mener le Canada jusqu’en 2050 et au-delà.

Changeons de courant

Une matinée d’exploration sur l’impact que nous pouvons avoir ensemble dans la lutte contre les changements climatiques. Unissons nos forces pour favoriser le développement durable grâce à l’électrification du Canada.

Change the Current: Together for sustainability through electrification

Dernières actualités

Women visiting Nexans factory

07 Mars 2025

Journée internationale des droits des femmes : Le RC Lens féminin en visite à l’usine Nexans de Lens

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Nexans a mis à profit son partenariat avec le RC Lens pour organiser une rencontre inédite entre les joueuses de l’équipe féminine et les collaboratrices de l’usine de Lens.

A view of Direct Current technology-equipped buildings

26 Février 2025

Projet Shift2DC : Nexans s’engage dans la transition vers le courant continu dans les installations électriques basse tension !

Nexans est heureux d’annoncer sa participation active en tant que partenaire du projet Shift2DC, lauréat du programme Horizon Europe pour la recherche et l’innovation.

Nexans Powers the safe restoration of Notre-Dame de Paris

06 Décembre 2024

Nexans, au cœur de la renaissance et de la sécurité de Notre-Dame de Paris

Après cinq années de restauration minutieuse, marquées par une mobilisation exceptionnelle à la suite du tragique incendie de 2019, Notre-Dame de Paris est prête à rouvrir ses portes. La cathédrale se dresse à nouveau, symbole puissant de résilience et d’unité. Nexans est fier d’avoir apporté son expertise à cet effort collectif, contribuant à renforcer la sécurité et la protection de ce trésor patrimonial.​