Liban Cables inaugure l’extension de la centrale photovoltaïque installée sur son site de Nahr Ibrahim
RSE
03 mai 2023
10 min
Liban Cable's Nahr Ibrahim facility

Liban Cables, une société Nexans, a inauguré l’extension de son système d’énergie solaire de pointe de 600 kW sur son site industriel de Nahr Ibrahim. Cette installation permet d’atteindre une production totale de 1,2 MW, distinguée par une solution innovante de stockage d’énergies conteneurisées, d’une capacité de 500 kW.

Ce projet permettra à Liban Cables de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 1 500 tonnes par an, soit l’équivalent des émissions de 750 voitures, en remplaçant deux de ses six générateurs électriques par des panneaux photovoltaïques.

Les 3 020 panneaux photovoltaïques installés sur le site de Liban Cables et connectés à l’usine avec les solutions Nexans, généreront plus de 1 800 MWh par an. Cette énergie renouvelable couvrira plus de 18% à 20 % de l’électricité nécessaire à l’usine pour produire une large gamme de câbles pour le bâtiment, l’industrie et les infrastructures. Ce qui équivaut à la consommation annuelle d’électricité de 434 foyers libanais sur une durée de 25 ans.

L’inauguration officielle s’est déroulée sous le Haut Patronage et en présence de S.E Dr. Walid Fayad, Ministre de l’Énergie et de l’Eau et S.E M. George Bouchikian, Ministre de l’Industrie. Mme Maria Lorente, Senior Corporate VP CHRO & CSR – Nexans, ainsi que des clients, des distributeurs, des partenaires et des membres de la presse, ont également assisté à l’événement de lancement.

L’usine de Liban Cables abrite l’un des plus grands projets d’énergie renouvelable du pays. Ces installations représentent l’engagement de Nexans à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 4,2 % par an d’ici 2030 et à contribuer à atténuer l’impact du changement climatique en développant l’utilisation des énergies renouvelables.

Nabil Khlat

PDG, Liban Cables

Inauguration de l’extension du toit solaire de l’usine Nahr Ibrahim de Liban Cables

La prospérité et la stabilité de la société sont assurées par l’intégration et l’interaction entre les secteurs de l’industrie, du tourisme, du commerce et des services. L’état ne peut exister et perdurer sans protéger ses secteurs et leur donner des opportunités de croissance. Le secteur privé dans tous ses aspects reste le garant de l’économie. La volonté de Liban Cables d’investir financièrement dans ce projet, et comme les industriels l’ont fait avant, est un gage de bien être, de souplesse, de ne compter que sur soi sans que cela implique une substitution à l’état ou la disparition et l’isolement de ce dernier. Je félicite Liban Cables d’être une institution leader dans la fabrication de câbles et de solutions avancées et innovantes dans ce domaine. Le partenariat de Liban Cables avec le groupe Nexans ouvre des horizons et des opportunités.

Georges Bouchikian

Ministre, Ministère de l’Industrie

Le ministère de l’énergie et de l’eau est prêt à coordonner et coopérer avec le ministère de l’industrie afin de soutenir et d’appuyer le plus grand nombre d’usines libanaises à transformer leur système d’approvisionnement en électricité en énergie renouvelable. Le ministère de l’énergie et de l’eau à préparer une proposition en collaboration avec le ministère des finances afin d’exonérer tous les importateurs de panneaux solaires de la TVA et autres taxes et ce en accord avec l’article 72 du budget 2022. Les négociations entre l’équipe du ministère et d’EDL d’un côté et les représentants de 11 entreprises du secteur privé qui ont obtenu des licences pour produire de l’électricité arrivera à son terme et la signature du contrat aura lieu vendredi prochain selon une précédente décision du cabinet.

Dr. Walid Fayad

Ministre, Ministère de l’Énergie et de l’Eau

Liban Cables' Nahr Ibrahim facility solar power inauguration

Omar Jallad, Bruno Daguet, Nabil Khlat, Mr. George Bouchikian Dr. Walid Fayad et Maria Lorente

Liban Cables' Nahr Ibrahim facility solar power inauguration

Nabil Khlat, Maria Lorente, Bruno Daguet, Omar Jallad, Dr. Walid Fayad et Mr. George Bouchikian

En 2017, Liban Cables avait déjà démontré sa position de pionnier de la transition énergétique en installant un système d’énergie solaire de 600 kWp sur son site industriel de Nahr Ibrahim, le premier à être réalisé dans le cadre du projet Small Decentralized Renewable Energy Power Generation (DREG), un programme des Nations Unies pour le développement et du Ministère libanais de l’Énergie et de l’Eau.

Dernières actualités

urd-2024-thumbnail

27 Mars 2025

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2024

Le Document d’Enregistrement Universel 2024 de Nexans a été déposé ce jour auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il inclut notamment le rapport financier annuel 2024, le rapport intégré, le rapport de gestion, le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, la déclaration de performance extra-financière, le descriptif du programme de rachat d’actions ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires.

Nexans conference at Université de la Terre 2025

18 Mars 2025

Nexans à l’Université de la Terre 2025, un engagement pour la planète

Les 14 et 15 mars 2025, Nexans a participé à l’édition anniversaire des 20 ans de l’Université de la Terre, à l’UNESCO à Paris.

Women visiting Nexans factory

07 Mars 2025

Journée internationale des droits des femmes : Le RC Lens féminin en visite à l’usine Nexans de Lens

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Nexans a mis à profit son partenariat avec le RC Lens pour organiser une rencontre inédite entre les joueuses de l’équipe féminine et les collaboratrices de l’usine de Lens.