Projet Shift2DC : Nexans s’engage dans la transition vers le courant continu dans les installations électriques basse tension !
27 février 2025
4 min
A view of Direct Current technology-equipped buildings

Nexans est heureux d’annoncer sa participation active en tant que partenaire du projet Shift2DC, lauréat du programme Horizon Europe pour la recherche et l’innovation.

Le projet a pour principal objectif de promouvoir l’utilisation de solutions électriques, aussi bien en moyenne qu’en basse tension. Il cherche également à rendre les systèmes électriques plus efficaces et durables, tout en validant la qualification de composants adaptés aux applications en courant continu, tels que les câbles, convertisseurs, micro-convertisseurs, dispositifs de mesures et appareillages de coupure.

21 partenaires bénéficiaires et 6 partenaires associés sont engagés pour accélérer la transition vers le courant continu (DC : Direct Current), réunissant fabricants d’équipements, industriels, universités, centres de recherche et fondations. Leur objectif : faire du courant continu un levier pour atteindre le Net Zéro émission buildings (*). Le projet bénéficie d’un financement de 11 M€ jusqu’en mai 2027.

Nous vivons dans un monde où le courant continu est omniprésent – de la production d’énergie solaire et des systèmes de stockage d’énergie aux véhicules électriques, en passant par l’éclairage LED et les équipements de ventilation et de climatisation – l’optimisation de la distribution électrique est un enjeu clé. La conversion du courant alternatif (AC) en courant continu (DC) entraîne des pertes énergétiques significatives. En alimentant directement les appareils en courant continu, nous pouvons réduire ces pertes et améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments.

Jérôme Fournier

Directeur de l’innovation, Nexans

A view of Direct Current technology-equipped buildings

La participation de Nexans au projet Shift2DC représente une opportunité majeure pour développer des câbles adaptés aux installations en courant continu, notamment pour les bâtiments de demain. Ces solutions intégreront des fonctionnalités avancées afin de garantir la sécurité et une interaction optimale avec le réseau.

Grâce à la R&D et aux expérimentations menées dans le cadre des projets pilotes, Nexans s’engage à concevoir des câbles DC performants et durables. Ce développement repose sur un choix stratégique de polymères et de formulations, une gestion optimisée des capacités de transit, ainsi qu’une approche éco-conçue prenant en compte la sélection des conducteurs, la taille des produits et leur recyclabilité. L’objectif est d’optimiser le cycle de vie des câbles tout en intégrant des innovations facilitant leur installation et leur raccordement rapide sur chantier. Une attention particulière est également portée aux conditions de sécurité électrique.

Les premiers prototypes, destinés aux phases de qualification, seront produits dans l’usine pilote de Grimsås, en Suède. Nexans mettra en place une démarche de préqualification afin d’évaluer les performances des nouveaux câbles DC, qui seront ensuite testés en conditions réelles au sein des projets pilotes.

Les câbles jouent un rôle essentiel dans les installations électriques. Ils assurent la connexion entre les points de consommation, tels que les pompes à chaleur, les groupes froids ou la climatisation, et les sources d’énergie comme les panneaux solaires et les batteries, qu’elles soient dédiées au stockage ou issues des véhicules. Ils permettent également l’interconnexion des réseaux tout en garantissant la sécurité des personnes et des équipements.

Au cours du projet, plusieurs sites de démonstration sur le terrain seront mis en œuvre : 2 laboratoires courant continu et 4 démonstrateurs permettant de tester les solutions développées pour :

  • les ports : Comment alimenter les bateaux de croisières à quai ?,
  • les bâtiments : Dans le tertiaire, être capable de réaliser un Micro-Grid à courant continu au niveau d’un bâtiment mixant des sources d’énergie et des « consommateurs ».
  • les centres de données : Ils fonctionnent déjà en courant continu au niveau des équipements télécoms. Comment étendre cette utilisation à la fourniture d’électricité des bâtiments.
  • et l’industrie : démontrer que l’on est en mesure de faire fonctionner un site industriel, avec des lignes d’automatismes, complètement en DC.

L’objectif est de démontrer les avantages de telles solutions en vrai grandeur, de prouver le bon fonctionnement de tels réseaux électriques et l’interopérabilité de tous les composants.

Avec le projet Shift2DC Nexans et ses partenaires s’engagent à valider la faisabilité et la pertinence des installations DC pour les bâtiments de demain !

Nexans est également membre de la Fondation Current/OS pour la promotion et l’adoption des micro-réseaux à courant continu.

Vers des systèmes de câbles courant continu fiables ? Découvrez notre article consacré à ce sujet : « Libérer la puissance des bâtiments à courant continu »

 

(*) Net Zero emission buildings : Directive européenne consistant à ce que tous les nouveaux bâtiments – à partir de 2020 – aient une performance énergétique élevée et des besoins énergétiques très faibles, couverts en grande partie par des sources d’énergie renouvelables sur site et à proximité.

Dernières actualités

urd-2024-thumbnail

27 Mars 2025

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2024

Le Document d’Enregistrement Universel 2024 de Nexans a été déposé ce jour auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il inclut notamment le rapport financier annuel 2024, le rapport intégré, le rapport de gestion, le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, la déclaration de performance extra-financière, le descriptif du programme de rachat d’actions ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires.

Nexans conference at Université de la Terre 2025

18 Mars 2025

Nexans à l’Université de la Terre 2025, un engagement pour la planète

Les 14 et 15 mars 2025, Nexans a participé à l’édition anniversaire des 20 ans de l’Université de la Terre, à l’UNESCO à Paris.

Women visiting Nexans factory

07 Mars 2025

Journée internationale des droits des femmes : Le RC Lens féminin en visite à l’usine Nexans de Lens

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Nexans a mis à profit son partenariat avec le RC Lens pour organiser une rencontre inédite entre les joueuses de l’équipe féminine et les collaboratrices de l’usine de Lens.