Les câbles d’interconnexion, des géants sous-marins
Imaginez un serpent géant d’acier : ce ne sont pas des créatures marines fantastiques, mais bien des câbles d’interconnexion !
Ces artères invisibles véritables câbles à haute tension acheminés sous les mers permettent l’échange d’électricité entre les pays.


Diamètre
300 mm
Le diamètre que peut
atteindre ce géant des mers
Poids
200 kg
Le poids que peut atteindre
chaque mètre de câble de ce colosse
Profondeur max
3 000 m
La profondeur sous la mer
actuelle où peut être installé
un câble d’interconnexion (2025)
L’Europe,
continent
le plus connecté
Projets emblématiques clés
Great Sea Interconnector (2028)
De la Crète à Chypre
Câbles HVDC de 2×900 km, le plus grand projet d’interconnexion de l’histoire
Ce projet clé pour la transition énergétique facilite l’échange d’énergie entre les deux pays, renforce l’intégration des énergies renouvelables dans la région et alimente 3 millions de foyers en électricité.
Celtic Interconnector (2026)
De la France à l’Irlande
Câbles HVDC de 2×500 km, les plus longs au monde
Il relie pour la première fois l’Irlande à l’Europe, avec une capacité de 700 MW, soit l’équivalent de la consommation électrique de 450 000 foyers, et renforce la sécurité énergétique de l’île.
Crète-Attique Interconnector
De la Crète à la Grèce continentale
Câble HVDC de 335 km, à 1 200 mètres de profondeur
Conçu pour assurer la sécurité de l’approvisionnement de l’île, il permet la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables d’origine éolienne et solaire.
NordLink Interconnector
De l’Allemagne à la Norvège
Câbles de 2×700 km, avec une capacité de 1 400 MW
Ce câble sous-marin unique permet l’échange et le stockage d’énergie générée à partir de sources renouvelables, entre la Norvège et l’Allemagne.
L’Europe, continent le plus connecté
Aujourd’hui l’Europe est le continent le plus avancé en matière d’interconnexions. Son réseau, extrêmement sophistiqué, s’appuie en partie sur ces câbles sous-marins.
Projets emblématiques clés
Great Sea Interconnector (2028)
De la Crète à Chypre
Câbles HVDC de 2×900 km, le plus grand projet d’interconnexion de l’histoire
Ce projet clé pour la transition énergétique facilite l’échange d’énergie entre les deux pays, renforce l’intégration des énergies renouvelables dans la région et alimente 3 millions de foyers en électricité.

Projets emblématiques clés
Crète-Attique Interconnector
De la Crète à la Grèce continentale
Câble HVDC de 335 km, à 1 200 mètres de profondeur
Conçu pour assurer la sécurité de l’approvisionnement de l’île, il permet la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables d’origine éolienne et solaire.

Projets emblématiques clés
Crète-Attique Interconnector
De la Crète à la Grèce continentale
Câble CCHT de 335 km, à 1 200 mètres de profondeur.
Conçu pour assurer la sécurité de l’approvisionnement de l’île, il permet la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables d’origine éolienne et solaire.

Projets emblématiques clés
NordLink Interconnector
De l’Allemagne à la Norvège
Câbles de 2×700 km, avec une capacité de 1 400 MW
Ce câble sous-marin unique permet l’échange et le stockage d’énergie générée à partir de sources renouvelables, entre la Norvège et l’Allemagne.

Les avantages de l’interconnexion sous-marine
La sécurisation et l’équilibrage des réseaux
Relier les réseaux électriques permet de redistribuer l’énergie là où elle est nécessaire. L’énergie solaire du Maroc peut ainsi alimenter le Nord de l’Europe, tandis que l’hydroélectricité de Norvège peut être envoyée vers le Sud.
Cette interconnexion facilite l’exportation des surplus et l’importation en cas de sous-production, renforçant ainsi la résilience des réseaux.


Une utilisation grandissante des énergies renouvelables
Les énergies renouvelables produites en excédent, à défaut d’être stockées, peuvent être acheminées vers d’autres régions lors d’un pic de demande.
La maximisation du profit socio-économique du réseau
Une interconnexion plus développée des réseaux permettrait aux consommateurs de réaliser d’importantes économies.


La flotte Nexans en première ligne
Ce sont les navires câbliers qui transportent puis déposent les câbles au fond des mers.
Pouvant atteindre plus de 100 m de longueur, ils sont de véritables bijoux technologiques. Ils représentent donc un élément clé dans les processus d’interconnexions.



C/S Nexans Skagerrak
Dimensions
118,5 mètres de longueur et 32,15 mètres de largeur
Spécificités
Garantit un transport et une installation sûrs et efficaces de grands volumes de systèmes de câbles sous-marins HVAC et HVDC avec son système de manutention de câbles intégré
Dimensions
149,9 mètres de long et 31 mètres de large (adapté à toute une série de tâches de construction sous-marine)
Spécificités
Capacité de charge de 10 000 tonnes (l’équivalent du poids de la tour Eiffel), équipé pour réaliser en toute sécurité l’installation de systèmes de câbles haute tension
Dimensions
149,9 mètres de long et 31 mètres de large
Spécificités
Capable d’effectuer une pose en faisceau de 4 câbles simultanément, capacité de charge de 13 500 tonnes, équipée de robots sous-marins (y compris des outils de jetting et d’enfouissement)
Les interconnexions sous-marines jouent un rôle clé dans la transformation des réseaux électriques mondiaux, permettant l’échange d’électricité entre les pays de manière sécurisée et efficace.
Ces câbles géants, installés à des profondeurs impressionnantes, favorisent l’intégration des énergies renouvelables en acheminant l’excédent produit vers les régions où la demande est forte.
Article à propos
Interconnexions sous-marines pour une électricité sans frontière
Energies renouvelables
23 / 07 / 2024
Plongez dans le monde des câbles sous-marins et découvrez comment les technologies innovantes transforment notre manière de transmettre l’énergie renouvelable. Apprenez-en plus sur les solutions durables essentielles pour alimenter notre avenir de manière efficace et responsable.