Électrification pilotée par l’IA : Façonner l’avenir d’un monde électrifié
Transformation digitale
08 novembre 2024
6 min
Worker, electrification, wind turbines, Nexans

L’électricité est la pierre angulaire de la société moderne, mais à mesure que notre monde devient plus interconnecté, la pression sur les réseaux électriques atteint des niveaux sans précédent. Comment garantir une alimentation stable dans un monde en pleine transformation numérique, confronté à l’urbanisation croissante et à la demande accrue en énergies renouvelables ? La réponse réside dans l’intelligence artificielle (IA) et les données en temps réel. Les réseaux électriques ne sont plus seulement des systèmes de câbles et de transformateurs : ils se transforment en réseaux intelligents, dynamiques et autorégulés.

Imaginez un réseau capable de prédire, de s’adapter et de s’optimiser, prenant des décisions plus vite que n’importe quel humain. Avec l’IA et la surveillance intelligente, cet avenir est déjà en train de se concrétiser.

Des informations en temps réel : Contrôler l’invisible

Au cœur de cette transformation se trouvent les systèmes de surveillance pilotés par IA. Ces systèmes, équipés de capteurs connectés de l’Internet des Objets (IoT), collectent en continu des données en temps réel sur les conditions de fonctionnement des réseaux et équipements, telles que la température, la tension et la charge. Dans un monde où chaque seconde compte, cette diffusion constante de données offre aux services publics une vue inégalée de la santé de leur infrastructure.

Voici ce que cela signifie concrètement  :

  • Au niveau micro, les algorithmes d’IA détectent et localisent les anomalies avec une précision extrême. Une ligne électrique en surchauffe dans une zone éloignée ou un transformateur en voie de défaillance peuvent désormais être identifiés et pris en charge avant de provoquer des pannes générales.
  • Au niveau macro, les algorithmes de machine learning analysent de vastes flux de données de tension et de courant, visualisant les points de tension émergents. Grâce à cette connaissance, les opérateurs peuvent équilibrer les charges en temps réel, prévenant les surcharges et garantissant que l’électricité parvienne là où elle est la plus nécessaire.

Ce nouveau niveau transforme la gestion des réseaux par les opérateurs. Plutôt que de réagir aux pannes, l’IA pourrait permettre aux équipes opérationnelles d’anticiper les problèmes, réduisant ainsi considérablement les temps d’arrêt et améliorant la fiabilité.

Efficacité à grande échelle : une approche plus intelligente de la distribution d’énergie

Pourquoi s’arrêter à la prédiction des pannes ? L’IA pourrait aussi transformer la distribution d’énergie. En analysant les données historiques et en prévoyant la demande future, on peut imaginer qu’à l’avenir, les modèles de machine learning optimiseront et équilibreront les flux d’électricité afin que celle-ci soit délivrée là où elle est le plus nécessaire, au coût le plus bas possible.

Ceci est particulièrement critique alors que les sources d’énergie renouvelable, telles que le solaire et l’éolien, deviennent une part plus importante du mix énergétique. Contrairement aux centrales électriques traditionnelles, les énergies renouvelables sont naturellement variables : les panneaux solaires ne produisent pas d’électricité la nuit, et les éoliennes ne tournent pas sans vent. Cependant, les logiciels de flexibilité et de gestion de la demande pilotés par IA peuvent anticiper ces fluctuations et ajuster les opérations en conséquence, garantissant que l’éclairage reste assuré quelles que soient les conditions.

Manufacturing in the era of industry 4.0

La fabrication à l’ère de l’Industrie 4.0

Au-delà du réseau lui-même, l’industrie de l’électrification connaît une transformation plus large grâce à l’Industrie 4.0. Les processus de fabrication traditionnels sont révolutionnés par l’IA, les systèmes cyber-physiques et les dispositifs IoT. Les usines intelligentes utilisent désormais l’IA pour détecter des schémas dans la production, réduire les déchets et optimiser les processus, rendant la chaîne d’approvisionnement plus efficace dans son ensemble.

Par exemple, les systèmes d’IA numérisent les documents et processus hérités, préservant les connaissances historiques tout en les modernisant. Cette fusion entre expérience passée et technologie de pointe permet aux fabricants d’innover sans perdre de vue les leçons précieuses du passé. La fabrication intelligente ne se limite pas à l’automatisation ; elle repose sur des prises de décision intelligentes qui améliorent la qualité de production et l’efficacité opérationnelle.

Ces progrès ne sont pas seulement théoriques. Ils redéfinissent déjà la production des composants électriques, rendant toute la chaîne d’approvisionnement plus intelligente, plus rapide et plus durable. Dans un futur proche, nous verrons des usines totalement automatisées fonctionnant avec une intervention humaine minimale, s’appuyant sur l’IA pour prendre des décisions en temps réel.

Une feuille de route vers l’avenir : comment l’IA alimente déjà l’électrification?

Un avenir électrifié durable n’est pas une vision lointaine – il est en construction dès aujourd’hui, et la récente explosion des technologies d’IA a déjà permis à Nexans de lancer des innovations transformant des opportunités en réussites concrètes pour de nombreux acteurs de la chaîne de valeur de l’électrification :

  • Les opérateurs de réseau peuvent désormais construire en quelques semaines des répliques numériques de leur réseau physique à partir de sources de données historiques incomplètes ou souvent inexactes. Les algorithmes d’IA et de machine learning créent des modèles de connectivité d’actifs extrêmement précis, permettant la mise en œuvre de programmes de réseaux intelligents transformateurs comme les systèmes de gestion avancée de distribution.
  • Les grandes industries électro-intensives dépendant de la performance de disponibilité de leurs équipements critiques peuvent optimiser leurs dépenses d’investissement et maximiser l’utilisation de leurs actifs grâce aux modèles prédictifs de défaillance et d’obsolescence des composants, tout en gérant efficacement les risques.
  • Grâce aux modèles de flux de puissance virtuels pilotés par l’IA, les opérateurs de centres de données ou propriétaires de bâtiments critiques cherchant à moderniser leurs équipements vers des serveurs informatiques plus performants et des systèmes de refroidissement plus efficaces peuvent déterminer si leur infrastructure électrique existante (câbles, transformateurs, etc.) reste adaptée à leurs besoins.
  • Les installateurs électriques disposent désormais d’applications mobiles intégrant des technologies de vision par ordinateur IA et de réalité augmentée, leur permettant de vérifier la préparation et l’installation correcte de composants sensibles tels que les terminaisons, jonctions et connecteurs moyenne tension, garantissant ainsi la fiabilité à long terme de leur infrastructure.

Vers un avenir durable et intelligent

L’industrie de l’électrification est au seuil d’une révolution. Avec l’IA aux commandes, les infrastructures électriques critiques deviennent plus résilientes, plus efficaces et plus intelligentes.

À l’intersection de l’IA, de l’IoT et de l’Industrie 4.0, nous entrons dans une nouvelle ère de l’électrification, où les réseaux électriques et les grandes infrastructures électriques, comme les datacenters ou les gigafactories, ne sont plus de simples réseaux de câbles, sous-stations, machines et robots, mais des systèmes dynamiques capables d’autosurveillance, d’auto-réparation et d’optimisation.

Et si cet avenir est déjà en train de se réaliser sous l’impulsion de pionniers du secteur, certaines entreprises sont en tête de file. Nexans, avec son expertise dans l’électrification et la transformation numérique, est à l’avant-garde de cette révolution. À travers ses solutions innovantes, Nexans contribue à façonner les infrastructures électriques de demain, garantissant que nous relevions non seulement les défis énergétiques d’aujourd’hui, mais que nous construisions un avenir plus intelligent et plus connecté pour les générations à venir.

Berenger Seveyrac

Auteurs

Avec une vaste expertise en gestion de produits numériques, plateformes cloud et architecture d’entreprise, Berenger Seveyrac dirige, en tant que CTO/Responsable du Numérique, de l’IA et de la Cloud Factory chez Nexans, la transformation numérique et l’innovation technologique de l’entreprise pour ses clients et partenaires. Son expérience internationale et ses connaissances diversifiées dans l’industrie, notamment ses rôles chez Adecco, le groupe Alptis et Louis Dreyfus Company, apportent une perspective unique à son leadership. Passionné par l’entrepreneuriat et les tendances technologiques qui ajoutent de la valeur aux entreprises, il s’engage à développer des solutions natives du cloud et à favoriser une culture de l’innovation. Sa vision est de tirer parti des technologies avancées telles que l’IoT, l’IA et la blockchain pour atteindre les objectifs stratégiques de l’organisation et stimuler sa croissance future.

Romain Ulrich

Romain Ulrich est data scientist avec plus de deux ans d’expérience chez Nexans, où il gère des solutions SaaS pour les opérateurs de systèmes de transport (TSO) et les opérateurs de systèmes de distribution (DSO). Son expertise couvre la gestion des actifs, avec un focus sur la prédiction des pannes, la planification de la maintenance et l’optimisation pour améliorer la fiabilité et l’efficacité des infrastructures énergétiques.

 

Une nouvelle réalité : comment la réalité augmentée transforme les industries et l’électrification
Transformation digitale
04 novembre 2024
5 min
Augmented reality is transforming industries and electrification

La réalité augmentée (RA) est passée de la science-fiction à la réalité, devenant un outil puissant qui fait le lien entre les mondes digital et physique. Dans des secteurs comme la santé, la logistique et la fabrication, la RA apporte une précision, une efficacité et une sécurité inédites aux opérations.

Mais l’une de ses applications les plus prometteuses réside dans son rôle émergent au sein de l’électrification – un domaine où la moindre erreur peut entraîner des conséquences coûteuses. Comment la RA transforme-t-elle divers secteurs ? Et comment ouvre-t-elle la voie à un nouvel avenir pour l’industrie de l’électrification ?

Explorons ces questions et découvrons une innovation révolutionnaire dans la gestion des câbles.

4 secteurs où la réalité augmentée fait la différence

Imaginez des informations digitales à portée de main, superposées à votre environnement physique. C’est la puissance de la RA. Avec des données en temps réel qui optimisent les capacités humaines, la RA offre une intégration fluide du virtuel et du physique, et les entreprises de tous secteurs en récoltent déjà les bénéfices.

  1. Fabrication : Chez Boeing, la RA transforme l’assemblage complexe des avions en superposant des schémas de câblage sur les composants réels, guidant les ingénieurs dans des processus minutieux. Cela réduit le temps d’assemblage et diminue significativement les taux d’erreur. Lockheed Martin adopte une approche différente, en utilisant la RA dans des programmes de formation, permettant aux opérateurs de s’entraîner sur des machines complexes avant d’entrer en usine.
  2. Santé : La précision est cruciale dans le domaine de la santé, où une simple erreur peut avoir des conséquences vitales. Medtronic a intégré la RA dans les opérations chirurgicales, offrant aux médecins des données et des images en temps réel pour améliorer la précision des interventions. Osso VR a révolutionné la formation médicale, permettant aux chirurgiens de s’exercer dans des environnements virtuels avant de pratiquer sur des patients réels, assurant une compétence et une confiance accrues.
  3. Bâtiment : Saint Gobain propose des casques de réalité augmentée qui aident les installateurs à positionner les montants dans le bon ordre. Inutile de dire que cela représente un énorme gain de temps.
  4. Logistique : DHL utilise des lunettes de RA pour optimiser les opérations d’entrepôt. Les opérateurs sont guidés étape par étape dans les processus de préparation, garantissant que les articles sont emballés rapidement et avec précision. Ce flux de travail guidé par la RA a permis de réduire les erreurs, d’améliorer l’efficacité et d’accélérer les délais de livraison – une innovation aux implications majeures pour la chaîne logistique mondiale.

Ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont la RA révolutionne des industries entières, mais qu’en est-il de son application à l’électrification ? Ce secteur – où même les erreurs mineures peuvent avoir de lourdes conséquences – recèle un énorme potentiel pour des changements impulsés par la RA.

Electrification: Where Precision Meets Augmented Reality

Électrification : là où la précision rencontre la réalité augmentée

Imaginez maintenant la même technologie de RA appliquée au secteur de l’électrification. Les enjeux y sont élevés. De l’installation de câbles à la maintenance de vastes réseaux d’énergie, le secteur de l’électrification dépend d’une exécution sans faille. Une seule erreur peut perturber l’approvisionnement, entraîner des réparations coûteuses ou poser de graves risques pour la sécurité. Dans un tel environnement, la RA offre aux techniciens les outils nécessaires pour garantir une précision et une efficacité en temps réel.

Voici quatre domaines où la RA promet d’avoir un impact significatif :

  1. Prévention des erreurs : En superposant des données digitales sur l’environnement physique, la RA peut prévenir les erreurs humaines lors de l’installation et de la maintenance des câbles. Elle garantit que chaque tâche est effectuée avec une précision extrême, évitant les erreurs coûteuses et les reprises de travail.
  2. Résolution de problèmes en temps réel : Les techniciens de terrain peuvent utiliser la RA pour évaluer immédiatement les infrastructures critiques. Que ce soit pour identifier des connexions défaillantes ou effectuer une maintenance de routine, la RA fournit des informations en temps réel, minimisant les interruptions et améliorant la fiabilité globale.
  3. Assistance à distance : La RA permettrait aux experts de guider à distance les techniciens sur le terrain, leur offrant un retour en direct pour résoudre des problèmes sur place. Cela pourrait considérablement réduire les temps de réponse et les déplacements des experts, notamment dans les zones rurales ou difficiles d’accès.
  4. Amélioration de la qualité et de la durabilité des installations : La RA permet de vérifier systématiquement les connexions. De plus, la documentation est numérisée, ce qui améliore la maintenance. Une assistance digitale peut également être systématiquement fournie, changeant fondamentalement la manière dont les installateurs sont formés à l’utilisation des connecteurs et des câbles.

À la lumière de ces applications potentielles, il est clair que la RA pourrait transformer le secteur de l’électrification. Et parmi les innovations qui ouvrent la voie, on trouve Infracheck – une solution qui promet de révolutionner la gestion des câbles.

Infracheck : redéfinir la gestion des câbles

Infracheck, développé par Nexans, marque une avancée majeure dans la gestion des câbles grâce à la technologie de RA. Cet outil innovant permet aux techniciens de vérifier instantanément les connexions de câbles à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette. En capturant des images des installations de câbles, Infracheck superpose des données en temps réel, offrant une évaluation immédiate de la conformité aux normes techniques et de sécurité.

L’interface conviviale de la solution la rend accessible aux techniciens de tous niveaux, réduisant les erreurs humaines et garantissant des résultats précis. Infracheck simplifie non seulement le processus de vérification, mais réduit également le besoin de reprises, économisant ainsi temps et ressources tout en renforçant la fiabilité des infrastructures critiques.

Avec Infracheck, les techniciens peuvent résoudre les problèmes sur place, garantissant une performance élevée et réduisant les interruptions de service – un atout crucial pour l’industrie de l’électrification.

L’avenir de l’électrification : propulsé par la RA

Alors que la RA continue de se développer dans divers secteurs, son impact sur l’électrification devient de plus en plus évident. La combinaison de données digitales en temps réel avec l’infrastructure physique transforme notre perception de la gestion des câbles et de la maintenance des réseaux. Dans un secteur où la fiabilité et la précision sont primordiales, la RA fournit les outils nécessaires pour relever ces défis de front.

Les perspectives d’avenir sont vastes :

  • Formation améliorée : La RA pourrait révolutionner la formation des techniciens, offrant des simulations immersives qui leur permettent de s’entraîner aux installations et réparations dans un environnement virtuel sécurisé.
  • Sécurité accrue : La RA peut aussi renforcer la sécurité en fournissant aux techniciens des alertes et avertissements en temps réel sur les dangers potentiels lors des installations ou des réparations, réduisant ainsi les risques d’accidents.
  • Maintenance accélérée : Grâce aux systèmes guidés par RA, les travaux de maintenance peuvent être effectués plus rapidement et avec plus de précision, minimisant les interruptions pour les infrastructures critiques et assurant un fonctionnement continu.

L’industrie de l’électrification est à l’aube d’une transformation digitale. Avec des outils comme Infracheck en tête de file, la RA est en passe de devenir une partie intégrante de la fiabilité et de la modernisation de nos réseaux électriques.

Une nouvelle ère pour l’électrification

La RA n’est plus un concept futuriste. Elle est bien présente, rendant les industries plus efficaces, plus sûres et plus intelligentes. De l’amélioration de l’assemblage des avions à l’optimisation des procédures médicales, la RA transforme notre manière de travailler. Dans le domaine de l’électrification, le potentiel de la RA est immense, offrant une précision et une fiabilité en temps réel là où elles sont le plus nécessaires. Avec des innovations comme Infracheck, la réalité augmentée ouvre l’avenir de l’électrification – un avenir où les infrastructures sont non seulement fiables mais également plus intelligentes, plus sûres et plus efficaces.

Les mondes digital et physique fusionnent, et la RA est au cœur de cette révolution. L’électrification, telle que nous la connaissons, entre dans une nouvelle ère – une ère où la réalité augmentée propulse l’avenir de notre alimentation en énergie.

Rémi Lancry

Auteur

Rémi Lancry, responsable des produits et services numériques chez Nexans, est un expert chevronné en produits et services numériques possédant une solide expérience dans les environnements corporatifs et startups. Combinant une solide formation technique en développement de logiciels avec une profonde compréhension des besoins des entreprises, il a dirigé avec succès de multiples initiatives de transformation numérique. Son expertise en analyse de données, marketing numérique et technologies émergentes lui permet de développer et de mettre en œuvre des solutions de pointe qui améliorent l’expérience client et stimulent la croissance des affaires.

Révolution numérique et expérience client : une nouvelle ère pour l’électrification
Transformation digitale
21 octobre 2024
8 min
Digital innovations are transforming customer journeys

Aujourd’hui, dans tous les secteurs, la révolution numérique redéfinit en profondeur les attentes des clients. Il ne s’agit plus simplement d’adopter de nouvelles technologies, mais de repenser la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients. Immediateté, personnalisation, et transparence sont désormais la norme, poussant les entreprises à innover sans cesse. Que ce soit dans le retail, la santé, la finance, ou le secteur énergétique, les consommateurs d’aujourd’hui recherchent des interactions fluides et sur-mesure, qui simplifient leur prise de décision et leur permettent de faire des choix plus éclairés.

Au cœur de cette transformation, les solutions numériques offrent de nouveaux moyens de personnaliser les services, de garantir un support en temps réel, et de bâtir une confiance durable. La question n’est plus « Que pouvons-nous offrir ? », mais bien « Comment pouvons-nous sublimer l’expérience client ? ». Des chatbots boostés par l’IA aux insights alimentés par les données, en passant par des expériences omnicanal, l’avenir du service client est numérique — et cet avenir est déjà là.

L’électrification rencontre son client 3.0

Le client d’aujourd’hui, dans le secteur de l’électrification, exige immédiateté, personnalisation et transparence. Les entreprises répondent à ces attentes avec des canaux digitaux offrant communication en temps réel et assistance sur-mesure. Live chats, démonstrations interactives et insights basés sur les données permettent d’anticiper les besoins des clients et de leur proposer des solutions adaptées.

En exploitant la donnée et l’analyse en temps réel, les entreprises créent des relations fortes, transformant les interactions en expériences riches et personnalisées, renforçant ainsi la fidélité.

5 leviers numériques qui redéfinissent le parcours client dans l’électrification

Les innovations digitales bouleversent le parcours client B2B dans l’électrification. Voici un aperçu des transformations les plus marquantes :

  1. Des contenus augmentés pour une meilleure compréhension : Les clients d’aujourd’hui recherchent des informations sans être noyés sous des termes techniques complexes. Vidéos explicatives, études de cas, webinaires : ces formats innovants simplifient les idées complexes et aident les clients à prendre des décisions en toute confiance.
  2. L’expérience omnicanale, désormais incontournable : L’époque où les interactions clients se limitaient à une ou deux plateformes est révolue. Désormais, ils exigent une continuité sans faille à travers divers points de contact : sites web, applications mobiles, réseaux sociaux, ou interactions physiques. Le défi pour les entreprises ? Assurer que ces points de contact soient non seulement cohérents, mais aussi interconnectés pour une expérience fluide et harmonieuse.
  3. Personnalisation par la donnée : l’avenir des relations clients : La donnée est le carburant de la transformation digitale. Dans l’électrification, cela signifie recommander des solutions spécifiques en fonction des usages passés ou proposer des rapports personnalisés pour identifier des opportunités d’efficacité. Cette personnalisation renforce la relation client et améliore l’engagement.
  4. L’interactivité en temps réel, nouvelle norme : Le support en temps réel est désormais une nécessité. Chats en direct, démonstrations interactives et consultations virtuelles sont des outils essentiels pour accompagner les clients dans leur prise de décision. Dans un secteur aussi critique que l’électrification, l’accompagnement instantané est un levier précieux.
  5. Transparence renforcée grâce à la blockchain : La blockchain joue un rôle central dans l’instauration de la confiance. Les clients veulent être sûrs de l’authenticité et de la durabilité des produits qu’ils achètent. Grâce à la blockchain, il est possible de suivre et de tracer le cycle de vie complet d’un produit. Cette transparence est un atout majeur dans un secteur où la conformité et la durabilité sont essentielles.
5 ways digital innovations are transforming customer journeys

Les solutions digitales au service des enjeux critiques de l’électrification

Dans l’électrification, les outils digitaux vont bien au-delà de l’amélioration de l’expérience client. Ils s’attaquent à des problématiques de fond telles que la raréfaction des ressources, les impératifs de durabilité, et l’efficacité opérationnelle.

Voici comment :

customer-experiences-portrait

Nexans : fer de lance de l’innovation digitale dans l’électrification

Nexans se positionne en pionnier de l’innovation digitale. Avec le lancement de CableLoop, une solution clé en main pour la collecte et le recyclage des chutes de câbles, et la solution Ultracker, Nexans redéfinit la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Ainsi, Ultracker combine IoT, IA et services cloud pour garantir la continuité de la chaîne logistique.

La Nexans App propose quant à elle des insights sur-mesure, renforçant l’efficacité opérationnelle et l’expérience client dans un secteur en pleine mutation.

L’électrification à l’heure de la transformation digitale : l’avenir est déjà là

L’industrie de l’électrification vit un moment charnière. Les technologies digitales redéfinissent la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients et gèrent leurs ressources, tout en répondant à la demande croissante de solutions énergétiques durables.

Des parcours clients sur-mesure à la transparence rendue possible par la blockchain, les outils digitaux transforment chaque facette du secteur. Alors que nous regardons vers l’avenir, la question n’est plus de savoir si les technologies digitales joueront un rôle — elles le font déjà. La vraie question est de savoir comment les entreprises peuvent exploiter ces innovations pour prendre de l’avance, répondre aux attentes croissantes des clients, et contribuer à un avenir plus durable.

Sébastien Weisse

Auteur

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le marketing produit, la transformation digitale et le développement commercial, Sébastien Weisse dirige les stratégies d’innovation chez Nexans. En tant que Directeur de l’Innovation chez Nexans, il se concentre sur la promotion des avancées digitales et data. Auparavant, il dirigeait des initiatives digitales mondiales au sein du Groupe Hager. Diplômé de CentraleSupélec avec un Master en Énergie Électrique et Sciences de l’Information, il est passionné par l’amélioration de l’expérience client, la promotion d’une croissance durable et la direction d’équipes internationales pour créer de la valeur à long terme.

Blockchain, transparence et confiance : assurer l’avenir de l’électrification
Transformation digitale
27 septembre 2024
11 min
Blockchain

La technologie de la blockchain a révolutionné toutes sortes de secteurs allant de la finance à la santé, grâce à son système de registres sécurisés et décentralisés, assurant la transparence et l’intégrité des données.

Cependant, au-delà de ces utilisations plus connues, la blockchain apparaît comme un outil de taille pour les industries qui nécessitent une traçabilité et une certification robustes, notamment l’industrie de l’électrification. À mesure que les systèmes d’électrification se complexifient, aux côtés de grands réseaux électriques, de sources d’énergies renouvelables et d’infrastructures progressivement plus numériques, il est primordial de compter sur des données immédiates et précises, ainsi que sur des systèmes de suivi sécurisés.

Explorons la manière dont la blockchain bouleverse la donne pour plusieurs secteurs et regardons la révolution s’opérer au sein de l’industrie de l’électrification, notamment dans les systèmes de lutte contre la contrefaçon.

Les vastes répercussions de la blockchain : une nouvelle ère de la certification

La structure unique de la blockchain lui permet de certifier et de suivre des produits de manière inédite, la rendant ainsi indispensable pour nombre de secteurs :

  • Industrie pharmaceutique : lutter contre les médicaments contrefaits, assurer la sécurité et la conformité aux réglementations, telles que la loi américaine sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des médicaments (DSCSA, Drug Supply Chain Security Act).
  • Sécurité alimentaire : améliorer la sécurité en partageant des données transparentes, en identifiant rapidement les sources de contamination et en protégeant les consommateurs et les marques.
  • Produits de luxe : lutter contre les contrefaçons, préserver la valeur de la marque, s’assurer que les consommateurs ont confiance en l’authenticité des articles haut de gamme.
  • Aérospatial : se conformer aux normes réglementaires, réduire les risques d’accidents et de défaillances matériel.
  • Énergie : promouvoir des pratiques durables, suivre les certifications en matière d’énergie renouvelable, soutenir des initiatives visant à réduire l’empreinte carbone.
  • Agriculture : vérifier les normes de produits et la traçabilité, améliorer la transparence et la responsabilité au sein de la chaîne d’approvisionnement.
  • Industrie manufacturière et électronique : garantir un approvisionnement éthique, promouvoir des pratiques responsables, éviter les régions minées par des conflits.

La blockchain modifie profondément les industries, en assurant une sécurité, une transparence et une confiance renforcées.

Voici trois raisons pour lesquelles la blockchain révolutionne simultanément l’industrie de l’électrification

Blockchain in electrification

Comment Nexans compte utiliser la blockchain : une prévision sur 5 ans

D’ici quelques années et grâce à la technologie de la blockchain, Nexans compte développer son système de lutte contre la contrefaçon et renforcer la sécurité et la confiance, tout le long de la chaîne d’approvisionnement.

Voici quelques actions pour y venir :

  • Consigner et crypter les certificats à chaque étape du cycle de vie d’un câble, de la production à l’installation. Ces certificats seront enregistrés directement sur la chaîne de production, garantissant l’inscription de chaque étape importante (vente, changement de propriétaire, installation) sur un registre sécurisé et infalsifiable.
  • Éviter l’intégration de produits contrefaits à la chaîne d’approvisionnement : ils peuvent être responsables de dysfonctionnements sévères, tels que des incendies électriques ou des pannes système, à cause de pratiques de fabrication et des matériaux de qualité inférieure. La blockchain atténue ces risques, protégeant les infrastructures et les vies humaines.
  • Collaborer avec des partenaires de l’industrie pour stimuler l’innovation : en s’associant à d’autres références de l’industrie de l’électrification et du développement de la blockchain, Nexans contribuera à l’essor de chaînes d’approvisionnement plus sûres et plus transparentes. À mesure que cette technologie évolue, notre entreprise continuera à garantir la viabilité de ses opérations, mettant la blockchain au cœur de sa stratégie pour les années à venir.

 

La blockchain : un indispensable pour l’industrie de l’électrification

Le rôle de la blockchain dans la certification et la traçabilité va bien au-delà de son apparition avec les cryptomonnaies. Sa capacité à fournir des registres transparents et sécurisés révolutionne tous types d’industries, du secteur pharmaceutique à l’agriculture, et l’électrification ne déroge pas à la règle. Comme l’a démontré le système anti-contrefaçon de Nexans, la blockchain renforce la sécurité, la qualité et la transparence des produits, partout dans le secteur, définissant dès lors de nouvelles normes en matière de confiance et de responsabilité.

Alors que nous nous tournons vers l’avenir, l’adoption de la blockchain par l’industrie de l’électrification va très certainement s’accélérer, garantissant que les produits et les processus demeurent sûrs, fiables et durables, au sein d’un environnement technologique en pleine évolution.

Rémi Lancry

Auteur

Rémi Lancry, responsable des produits et services numériques chez Nexans, est un expert chevronné en produits et services numériques possédant une solide expérience dans les environnements corporatifs et startups. Combinant une solide formation technique en développement de logiciels avec une profonde compréhension des besoins des entreprises, il a dirigé avec succès de multiples initiatives de transformation numérique. Son expertise en analyse de données, marketing numérique et technologies émergentes lui permet de développer et de mettre en œuvre des solutions de pointe qui améliorent l’expérience client et stimulent la croissance des affaires.

Comment l’IA transforme l’industrie de l’électrification : de la conception à la sécurité
Transformation digitale
13 septembre 2024
16 min
How AI is transforming the electrification industry

L’industrie de l’électrification est à l’avant-garde de ce que nombreux appellent la prochaine révolution industrielle et elle est portée par deux changements cruciaux : la transition énergétique mondiale et l’essor rapide de l’intelligence artificielle (IA). Cependant à mesure que le monde opte davantage pour les énergies durables, la complexité des projets d’électrification ne cesse de croître.

C’est dans ce contexte que l’IA intervient, non pas en tant que simple outil, mais comme agent de transformation. En renforçant l’innovation, en optimisant la production, en améliorant la sécurité et en simplifiant les communications, l’IA endosse un rôle essentiel dans le déploiement de cette nouvelle ère de l’électrification.

Mais de quoi parle-t-on vraiment ? Regardons de plus près comment l’IA repense l’industrie de l’électrification et en quoi cette technologie change la donne.

1. L’innovation pilotée par l’IA : impulser la conception de produits

L’un des domaines majeurs au sein duquel l’IA tire son épingle du jeu, c’est l’innovation produit. Concevoir des câbles, des réseaux et des composants électriques pour un avenir durable n’est pas une mince affaire. Pour autant, l’IA accompagne les entreprises à surmonter ces défis, en accélérant la recherche et le développement (R&D) et en pensant des produits plus efficaces.

Découvrons ci-après deux exemples qui prouvent que l’IA change la donne dans ce secteur.

L’IA et la R&D

L’IA générative transforme la manière dont les industriels conçoivent les produits d’électrification. Elle analyse rapidement des millions de variables afin d’identifier des solutions optimales, que la recherche classique aurait mis des années à découvrir.

Par exemple, les entreprises ont recours à l’IA pour concevoir des câbles qui résistent davantage aux incendies, qui sont plus flexibles et qui se recyclent mieux. Des conditions essentielles dans le cadre de la transition énergétique.

À l’horizon 2028, la demande en innovation de produits devrait pousser 50 % des plus grands industriels à utiliser l’IA générative, afin d’analyser les archives d’ingénierie et d’insuffler un nouvel essor aux innovations existantes.

Révolutionner le développement produit

Au sein d’une autre industrie, Decathlon utilise l’IA générative et un logiciel CAO afin d’introduire l’éco-conception au processus de production de leurs vélos.

Dans le secteur de l’électrification, l’IA pourrait également accélérer le développement de produits durables et rentables.

En stimulant l’innovation pilotée par l’IA, les entreprises créent des produits, qui non seulement répondent aux exigences actuelles, mais qui sont également à même de faire face aux défis de demain.

Imaginez un futur où l’IA stimule une créativité et une innovation infinies. En réalité, c’est déjà en train de se produire. Et pour l’industrie du câble, c’est tout simplement révolutionnaire.

Patrick Fernandez
Patrick Fernandez

Responsable des données, Nexans

2. L’IA et la maintenance prédictive : assurer efficacité et fiabilité

L’IA devrait aussi jouer un rôle essentiel dans l’entretien des infrastructures liées à l’électrification. L’industrie actuelle repose sur de grands systèmes complexes, tels que des réseaux intelligents, des éoliennes et des parcs solaires et tout dysfonctionnement pourrait mettre en danger l’approvisionnement énergétique.

Regardons quelques exemples.

La maintenance prédictive en action

En analysant les données en temps réel, issues des capteurs intégrés aux équipements, l’IA peut prédire à quel moment les machines risquent de tomber en panne. Cette approche permet de réduire les temps d’arrêt et d’éviter des pannes coûteuses.

Optimiser les réseaux intelligents

Au-delà des machines individuelles, l’IA optimise les réseaux d’énergie, en gérant les flux et en détectant les failles avant que celles-ci ne perturbent les opérations. L’IA est en mesure d’anticiper la demande sur le réseau, en s’appuyant sur les tendances météorologiques, les conditions des câbles et la consommation énergétique habituelle. Ceci permet d’assurer une distribution efficace de l’énergie. Par exemple, l’industrie manufacturière américaine génère un nombre incroyable de quelque 1 812 pétaoctets de données par an, dont la plupart sont essentielles au bon fonctionnement de la maintenance prédictive de ces infrastructures critiques.

Imaginez un réseau électrique qui anticipe plusieurs jours à l’avance un défaut dans un câble ou un problème sur une éolienne. Avec l’IA, cette capacité de prédiction devient réalité, fournissant des systèmes énergétiques plus fiables.

3. L’IA et la sécurité : renforcer la protection au travail

Au sein d’usines d’électrification, les câbles à haute tension, les machines imposantes et les flux de travail complexes peuvent représenter un danger, si les protocoles de sécurité ne sont pas respectés. L’IA accompagne les travailleurs en identifiant les risques, avant qu’ils ne soient responsables d’accidents.

Regardons en quoi l’IA joue un rôle important dans la sécurité des travailleurs :

  • Rapports d’incident et analyse : l’IA analyse les incidents passés, afin de détecter des schémas récurrents. Ceci permet aux entreprises d’identifier les risques avant que quelqu’un ne soit blessé.
  • Compétences multilingues : pour les entreprises internationales, l’IA peut traduire des rapports de sécurité en plusieurs langues, tout en assurant la cohérence au sein des pratiques sécurité.
  • Tests sécurité pilotés par l’IA : l’IA peut reproduire plusieurs scénarios dangereux (incendies électriques ou dysfonctionnements de l’équipement), afin de tester en temps réel la résilience des protocoles sécurité.

Les usines qui ont recours à l’IA pour renforcer leurs protocoles sécurité ont enregistré une baisse de 15 à 20 % des accidents. En effet, les systèmes d’IA détectent les risques qui passent inaperçus auprès des opérateurs humains. En anticipant et en atténuant les dangers, l’IA joue un rôle vital pour protéger les travailleurs au sein de ces environnements risqués.

ILL_DIGITAL_TRANSMISSION_AI-transforming-the-electrification-industryV3

4. L’IA et la sécurité des infrastructures : anticiper les perturbations et les dégâts

L’industrie de l’électrification repose sur un large réseau d’actifs physiques (réseaux électriques, câbles souterrains), qui sont vulnérables à l’usure, aux catastrophes naturelles et aux actes de sabotage. L’IA permet de protéger ces infrastructures en surveillant leur état en temps réel.

Quel est le rôle de l’IA dans la surveillance de l’infrastructure ?

  • Surveillance continue : l’IA analyse les données de capteurs, issues des réseaux électriques, des câbles souterrains et des sous-stations afin de détecter d’éventuelles anomalies, signes d’usure ou de détérioration.
  • Résilience face aux catastrophes naturelles : les modèles d’IA sont en mesure de recréer les répercussions d’événements climatiques extrêmes sur les infrastructures et de recommander des mesures afin d’endiguer la propagation des dégâts.
  • Amélioration de la cybersécurité : à mesure que les réseaux sont de plus en plus intelligents, ils deviennent également de plus en plus vulnérables aux cyberattaques. L’IA renforce la sécurité des infrastructures, en repérant les activités suspectes sur le réseau et en répondant aux menaces en temps réel.

Par exemple, les systèmes d’IA surveillent des millions de kilomètres de câbles sur les réseaux électriques mondiaux, identifiant les éventuelles failles avant que celles-ci ne causent une panne généralisée.

Avec l’IA, les entreprises d’électrification bénéficient d’infrastructures plus résilientes et plus sûres, protégeant à la fois les biens et les communautés qu’elles desservent.

5. L’IA et le marketing et la communication : simplifier des messages complexes

Afin d’influencer les décisions en faveur de nos solutions d’électrification, il est important de créer du contenu qui soit compréhensible et qui fasse sens auprès du public ciblé.

L’IA révolutionne la manière dont les entreprises communiquent des idées complexes. Découvrez quelques exemples :

Marketing personnalisé avec l’IA

L’IA permet aux entreprises de façonner des messages qui parlent à plusieurs types de public. Cette technologie conçoit sur mesure des stratégies marketing qui respectent les réglementations locales, qui incluent les différences culturelles et qui tiennent compte des préférences des clients.

  • Création de contenu localisé : l’IA générative produit du contenu marketing adapté à différents marchés, garantissant la conformité vis-à-vis de la législation locale et des préférences culturelles.
  • Adaptation en temps réel : l’IA met à jour les messages marketing en temps réel, s’assurant dès lors que ceux-ci restent pertinents, même quand les conditions sur le marché évoluent.

Interaction avec des cibles internationales

Imaginez démarrer une campagne mondiale sur l’électrification. Avec l’IA, vous pouvez vous assurer que les messages communiqués fassent aussi bien sens au Japon qu’en Espagne, tout en restant aligné aux valeurs de l’entreprise. Par exemple, Nexans utilise l’IA pour créer du contenu spécialisé qui répond directement aux besoins des clients internationaux.

Le marketing piloté par l’IA permet aux entreprises de partager leur contenu sur l’électrification de manière plus convaincante et plus accessible, rendant ainsi des concepts techniques complexes plus faciles à comprendre.

La qualité des données : la base d’un succès alimenté par l’IA

Pour toute application basée sur l’IA, les données sont au cœur de la machine. Les systèmes d’IA ne peuvent être efficaces que si la qualité des données qu’ils traitent est bonne. Dans une industrie qui génère des millions de points de données au sein de différentes opérations (interactions client, rendement de l’équipement), la qualité des données demeure une priorité absolue. En l’absence de données à jour, cohérentes et précises, même les algorithmes les plus avancés ne sauraient être performants.

Les outils d’IA permettent de nettoyer et d’organiser la donnée, de supprimer les erreurs et de combler les écarts. Par exemple, Nexans a recours à l’IA pour traiter des milliers de documents techniques, ce qui permet d’homogénéiser les flux de travail et d’améliorer les processus de prise de décision au sein de l’organisation.

Œuvrer au service de données de qualité n’est pas simplement une bonne pratique ; c’est une nécessité afin de maximiser l’efficacité de l’IA dans l’industrie de l’électrification.

 

Le partenariat entre l’Homme et l’IA au cœur du développement de l’électrification

Partout au sein de l’industrie de l’électrification, de la conception de câbles résistant aux incendies à l’anticipation de pannes sur le réseau électrique et jusqu’à la protection des travailleurs, l’IA fournit de grandes contributions.

L’IA ne remplace pas l’expertise humaine, mais elle la galvanise. L’avenir de l’électrification façonnera la manière dont nous intégrerons l’IA au sein de nos opérations et de nos processus de prise de décision.

En combinant le potentiel de l’IA à l’ingénuité humaine, nous sommes sur le point de vivre une révolution de l’électrification, qui promet un monde plus durable, plus sûr et plus intelligent.

Nexans a entamé un parcours transformatif, en utilisant l’IA générative non pas comme un simple outil fournissant des données de qualité supérieure, mais plutôt comme un catalyseur de la collaboration entre l’Homme et l’IA, marquant ainsi une nouvelle ère dans l’excellence de la donnée responsable. Notre expérience avec Nexans AI nous a permis de poser les bases de cette évolution, homogénéisant nos opérations et de fournir à nos équipes ce dont elles avaient besoin. À mesure que nous intégrons l’IA générative, nous nous concentrerons sur des données de qualité, afin qu’elles deviennent la pierre angulaire de l’innovation et de l’efficacité.

En mettant l’accent sur la qualité des données et en y intégrant un suivi humain, nous définissons de nouvelles normes dans le domaine de l’excellence des données. Ce partenariat permet de positionner l’IA comme une force au service du bien, encourageant l’innovation, tout en faisant respecter les normes éthiques et les valeurs humaines.

Patrick Fernandez

Auteur

En tant que Responsable des Données, Patrick Fernandez dirige la stratégie et la gouvernance des données de l’organisation, fort de plus d’une décennie d’expertise en analyse et gestion des données. Son expérience internationale et sa connaissance du secteur énergétique, notamment son passage chez Iberdrola, apportent une perspective unique à son rôle. Passionné d’efficacité et de durabilité des données, il s’engage à construire un écosystème de données moderne et à favoriser une culture axée sur les données. Sa vision consiste à exploiter pleinement le potentiel des données, en les transformant en un atout puissant qui alimente les processus décisionnels de l’organisation et propulse ses stratégies de croissance futures.

Rupture numérique dans le secteur des câbles : vers une trajectoire d’électrification plus durable
Transformation digitale
06 septembre 2024
10 min
Digital disruption in the cable industry

Le monde de l’électricité est sur le point de connaître une transformation numérique sans précédent, analogue à celle que le secteur industriel a traversée lorsque le raz-de-marée de l’industrie 4.0 a numérisé l’ensemble de ses processus et de ses chaînes d’approvisionnement.

Les approches traditionnelles, ancrées dans des modèles linéaires de production et de distribution électriques et des opérations classiques de surveillance des réseaux, se trouvent aujourd’hui dépassées par des besoins qui suivent une constante et rapide évolution. Ces méthodes obsolètes échouent à intégrer la complexité croissante de l’électrification contemporaine et à en relever les défis.

L’avenir de la gestion énergétique sera porté par des solutions de surveillance en temps réel, basées sur l’analyse des données.

Nexans est prêt à accompagner ce bouleversement avec des technologies de pointe qui améliorent l’efficacité des réseaux, minimisent les temps d’arrêt, et génèrent de considérables économies de coûts pour les gestionnaires de réseaux. La surveillance des réseaux représente désormais bien davantage qu’un investissement habile : elle incarne à elle seule tout l’avenir de l’énergie.

Les principaux défis sur la voie de la transition énergétique sont liés à l’électrification de la demande croissante d’énergie. En effet, il sera absolument impossible de rénover et de moderniser la totalité des réseaux électriques existants, du fait de l’insuffisance des ressources en cuivre et en aluminium et de la rareté de l’expertise nécessaire. Il est donc impératif d’améliorer la fiabilité et la durée de vie des réseaux actuels, ce qui implique inéluctablement leur numérisation.

Pour y parvenir, c’est toute la chaîne de valeur sous-jacente à la production de câbles qui devra se métamorphoser pour devenir un écosystème intelligent, durable et résilient. Et les technologies numériques avancées seront certainement le catalyseur de cette transformation.

De la puissance du numérique à la révolution de l’électrification

De fait, ce changement de paradigme est d’ores et déjà à l’œuvre. La convergence de l’intelligence artificielle (IA), de l’internet des objets (IdO) et de l’analyse avancée des données redéfinit la manière dont nous concevons, fabriquons et exploitons les infrastructures électriques. La révolution numérique nous ouvre des possibilités inédites pour créer des systèmes plus efficaces, plus résilients et plus durables.

Les technologies numériques permettent d’optimiser l’efficacité des opérations, de réduire les volumes de déchets, et d’élever le niveau de qualité à chaque étape du cycle de vie des infrastructures, depuis l’approvisionnement en matières premières jusqu’à l’exploitation des réseaux. Grâce à une compréhension approfondie des équipements issue de l’analyse des données, les gestionnaires sont en mesure d’optimiser leurs interventions, d’identifier des opportunités nouvelles et de répondre aux évolutions du marché avec une plus grande agilité.

Par ailleurs, les technologies numériques transforment aussi l’expérience client. Avec les plateformes numériques personnalisées, les gestionnaires peuvent proposer aux clients une information en temps réel, une assistance technique à distance et des solutions sur mesure. En facilitant pour les consommateurs les prises de décision éclairées, ces outils affermissent également les relations commerciales de confiance et la fidélité sur le long terme.

Tandis que le secteur de l’électrification poursuit sa mue, les acteurs qui épousent dès maintenant ce mouvement de numérisation peuvent entrevoir les meilleurs lendemains. En maîtrisant toute la puissance des données, de l’automatisation et de la connectivité, ces entreprises dynamisent leur capacité d’innovation et œuvrent pour un futur plus durable, plus résilient et plus prospère.

Leader du secteur de l’électrification, Nexans est fermement convaincue que la transformation numérique recèle la clé d’un avenir plus durable. En mobilisant les technologies de pointe, nous pouvons optimiser l’exploitation des réseaux, améliorer leur résilience, et relever les grands défis du XXIe siècle.

S’appuyant sur plusieurs décennies d’expertise, Nexans met aujourd’hui en avant 5 innovations de rupture qui s’apprêtent à réinventer l’expérience client et l’activité de nos collaborateurs comme de nos partenaires, tout en entraînant le secteur sur la voie d’une économie circulaire :

Digital disruption and sustainability

La transformation numérique rebat les cartes de l’électrification

Depuis l’IA jusqu’à la blockchain, les technologies numériques ouvrent des possibilités inédites d’optimisation des opérations et de fiabilisation des réseaux, qui promettent de nous porter à la hauteur des défis énergétiques du XXIe siècle. Au-delà des gains de compétitivité engrangés, les acteurs de l’électrification qui savent adopter ces innovations contribuent aussi à l’émergence d’un avenir plus durable et plus intelligent.

Entreprise pionnière de l’électrification, Nexans est aux avant-postes de cette transformation. En inventant des solutions innovantes et en collaborant avec les grands acteurs du secteur, nous ouvrons la voie vers un avenir énergétique durable.

Les innovations de Nexans sont bien davantage que de simples avancées technologiques : elles témoignent de notre engagement sans faille en faveur d’un avenir plus intelligent, plus sûr et plus durable. Les pistes prometteuses que nous mettons ici en avant répondent aux besoins immédiats des acteurs de l’électrification ; mais elles jettent aussi les fondations d’une économie circulaire qui bénéficiera de manière pérenne aux générations futures.

Découvrons ensemble les grandes innovations qui ouvrent des horizons nouveaux dans le domaine du transport d’énergie électrique.

Sébastien Weisse

Auteur

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le marketing produit, la transformation digitale et le développement commercial, Sébastien Weisse dirige les stratégies d’innovation chez Nexans. En tant que Directeur de l’Innovation chez Nexans, il se concentre sur la promotion des avancées digitales et data. Auparavant, il dirigeait des initiatives digitales mondiales au sein du Groupe Hager. Diplômé de CentraleSupélec avec un Master en Énergie Électrique et Sciences de l’Information, il est passionné par l’amélioration de l’expérience client, la promotion d’une croissance durable et la direction d’équipes internationales pour créer de la valeur à long terme.