Éolien terrestre : une source d’énergie renouvelable à fort potentiel
La technologie éolienne terrestre ou onshore fait partie des plus prometteuses pour atteindre l’objectif de 40 % d’énergies renouvelables prévu dans le mix énergétique 2030. Une large partie de son potentiel reste encore inexploité. L’énergie éolienne, associée à une électrification accrue, pourrait permettre de réduire d’un quart les émissions annuelles de CO2 nécessaires pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Chez Nexans, nous favorisons la croissance de ce secteur en nous impliquant dans une diversité de projets éoliens terrestres à l’international.
Défi du secteur de l’éolien terrestre
L’éolien terrestre offre le plus faible coût actualisé de l’énergie ou Levelized Cost of Energy (LCOE), indicateur utilisé pour comparer le coût des différentes énergies. De plus, le vent, ressource naturelle inépuisable, est une des sources d’énergie renouvelable les plus répandues et stables. Le secteur éolien est donc une des solutions privilégiées dans la transition vers une énergie propre.
En 2022, la production du secteur éolien onshore et offshore a connu une croissance de 14 %, la majorité de la production étant issue de la technologie terrestre. Selon les projections de l’IEA, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, la croissance du secteur devrait être de 17 % par an.
En 2022, la capacité éolienne installée se situe aux alentours de 906 GW au niveau mondial dont 202,7 GW installés en Europe. À titre indicatif, 10 GW permettent d’approvisionner environ 6 millions de foyers, donc une telle capacité pourrait permettre de répondre aux besoins de 543,6 millions de foyers. Selon les prévisions de Wind Europe, cette capacité devrait atteindre 320 GW dans l’UE d’ici à 2030, dont 254 GW à terre.
En 2023, les ajouts de capacité dans le secteur éolien terrestre mondial auraient connu une hausse de 70 %, ce qui correspondrait à une production de 107 GW (source : IEA). Cette augmentation, pourtant notable, reste insuffisante.
Le défi est donc d’augmenter rapidement la capacité éolienne, en grande partie terrestre, pour répondre à la croissance exponentielle des besoins en électricité, ce qui nécessite de :
- Accroître la capacité de production des parcs éoliens terrestres existants en augmentant leur superficie et en les modernisant.
- Créer de nouvelles fermes éoliennes terrestres.
- Évaluer les impacts environnementaux de ces différents projets.
Nous pouvons accompagner les acteurs de l’industrie éolienne terrestre et les aider à relever ces défis. Grâce à notre expertise de pointe dans ce domaine, nos câbles d’exportation et inter-réseaux et aux services associés, nous pouvons nous différencier dans la gestion de projets complexes de parcs éoliens terrestres.