- Les câbles sous-marins et terrestres Nexans alimenteront jusqu’à 1 million de foyers écossais, aidant ainsi le Royaume-Uni à atteindre ses objectifs en matière d’énergie propre.
- Le projet SSE Renewables confirme la position de Nexans en tant que partenaire stratégique clé dans la transition énergétique mondiale.
- Le contrat fait partie du carnet de commandes de 1,6 milliard d’euros de Nexans pour les projets de câbles sous-marins.
- Les câbles d’exportation sous-marins seront installés par le nouveau navire de pose de câbles Aurora de Nexans.
Nexans a remporté un contrat majeur avec SSE Renewables pour la conception, la fabrication et l’installation de câbles d’exportation onshore et offshore haute tension (HV) dans le cadre du développement de la phase 1 du projet de parc éolien offshore Seagreen. La construction du projet de 1 075 mégawatts (MW), situé à 27 km au large d’Angus, débutera l’année prochaine. Une fois achevé en 2022/23, Seagreen 1 sera le plus grand parc éolien d’Écosse. Il constituera également la plus grande source d’énergie renouvelable, fournissant une contribution significative à l’objectif zéro émission nette de l’Écosse et suffisamment d’énergie renouvelable propre pour alimenter 1 million de foyers.
Nous sommes ravis d’avoir l’expertise de Nexans sur le projet Seagreen car Nexans est un leader mondial dans la fourniture et l’installation de câbles d’alimentation sous-marins.
Directeur du projet, Seagreen
L’usine de Nexans à Charleston, aux États-Unis, fournira les trois câbles d’exportation offshore d’une longueur d 65 km. Cette usine a récemment été agrandie pour fabriquer des câbles d’alimentation sous-marins HT et est actuellement la seule installation dotée de cette capacité en Amérique du Nord. Les trois câbles d’exportation terrestres de 20 km du projet seront fabriqués dans l’usine de Nexans à Charleroi, en Belgique.
Nexans s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec les fournisseurs locaux du projet Seagreen sur les opportunités de sous-traitance disponibles, y compris pour la partie offshore et terrestre du contrat.
Les câbles d’exportation pour le projet de parc éolien offshore Seagreen seront installés par l’Aurora, le tout nouveau navire de pose de câbles de Nexans. L’Aurora est actuellement en construction et sera livré au deuxième trimestre 2021.
We are delighted to receive this contract from SSE Renewables and we are excited to help bring the biggest windfarm in Scotland to life. This confirms Nexans’ position as a strategic partner highly involved in the global energy transition.
Former EVP for the Subsea and Land System Business Group, Nexans
The electricity generated by the Seagreen turbines will be transmitted via the subsea export cables to landfall at Carnoustie. Once ashore, the land cables will transmit the electricity to a new substation at Tealing where it will feed in to the UK’s national electricity transmission system.