Nexans remporte un contrat phare dans l’énergie houlomotrice aux États-Unis
Projet
22 février 2023
4 min
waves
  • Nexans a remporté le contrat portant sur PacWave South, le premier site de test d’énergie houlomotrice connecté au réseau américain.
  • PacWave est un projet conjoint mené par le ministère américain de l’Énergie (DoE), l’État d’Oregon et l’Oregon State University en vue de faciliter la recherche de technologies renouvelables innovantes.
  • RT Casey LLC a choisi Nexans pour la conception, l’ingénierie et la fabrication de câbles transocéaniques sous-marins et terrestres de 36 kV.
  • Ce projet majeur représente un grand pas dans la transition des États-Unis vers des énergies durables et va encore renforcer la position de Nexans en tant que spécialiste de l’électrification durable.

Nexans, groupe mondial et acteur clé de la transition du monde vers un futur énergétique plus connecté et durable, a remporté le contrat portant sur PacWave South, le premier site de test d’énergie houlomotrice connecté au réseau américain, développé conjointement par le ministère américain de l’Énergie (DoE), l’État d’Oregon et l’Oregon State University.

PacWave South se compose de quatre flotteurs qui capturent l’énergie générée par le mouvement des vagues pour produire jusqu’à 5 MW chacun. RT Casey LLC a choisi Nexans pour la fourniture des quatre câbles moyenne tension en courant alternatif (MTCA) qui acheminent l’électricité des flotteurs vers la côte, sur une longueur totale de 80 km, soit une vingtaine de kilomètres par câble. Ce projet pilote a pour but de tester une source d’énergie alternative, renouvelable et très peu invasive pour l’environnement.

La signature du contrat PacWave South illustre l’engagement de Nexans en faveur de l’innovation et des solutions énergétiques durables. Le futur de la production d’énergie s’appuiera sur de nombreuses sources renouvelables et la centrale houlomotrice de PacWave va nous apporter les connaissances nécessaires pour poursuivre le développement de cette nouvelle forme prometteuse de production.

Ragnhild Katteland

Strategic Advisor Generation & Transmission, Nexans

Ce projet, dont la construction et la mise en service sont prévues d’ici à 2024, marque une étape importante dans la stratégie de Nexans visant à faire du Groupe un spécialiste de l’innovation et de l’électrification durable. Son activité Production et Transport est désormais présente dans les modes de production d’énergie à partir des océans : éolien offshore, éolien flottant, solaire flottant et aujourd’hui énergie des vagues. Le Groupe poursuit la mise en œuvre de cette stratégie en collaborant sur des projets tels que PacWave South, démontrant son savoir-faire et renforçant son statut de leader et de « pure player » de l’électrification.

Communiqués de presse

Tous nos communiqués de presse