Nexans remporte un important contrat de câble HVDC sous-marin auprès de la société grecque Ariadne Interconnection S.P.S.A.
Projet
27 mai 2020
4 min
Crete - Attica, Greece
  • La nouvelle interconnexion permettra la transition vers les énergies renouvelables en Crète en fournissant une liaison d’un gigawatt (GW) entre l’île de Crète et le réseau continental de la Grèce.
  • Nexans concevra, fabriquera et posera 335 kilomètres de câbles HVDC sous-marins à des profondeurs d’eau pouvant atteindre 1 200 mètres.
  • La valeur du contrat dépasse 220 millions d’euros et fait partie du carnet de commandes actuel de 1,6 milliard d’euros de Nexans pour des projets de câbles sous-marins.

Nexans remporte un contrat majeur pour la conception, la fabrication et l’installation d’un système de câbles sous-marins haute tension (HVDC) de 335 km pour Ariadne Interconnection SPSA, détenue à 100 % par IPTO, le gestionnaire de réseau électrique grec . L’interconnexion reliera le réseau électrique de la Grèce continentale à la Crète. Elle assurera la sécurité de l’approvisionnement de l’île et permettra la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables d’origine éolienne et solaire.

La Crète est la plus grande des îles grecques, avec une population d’environ 700 000 personnes. Elle attire également plus de 4 millions de visiteurs par an, principalement en été. L’île dépend aujourd’hui principalement d’une production de combustibles fossiles dépassée. La nouvelle interconnexion de câbles sous-marins garantira à la Crète une alimentation électrique fiable et indispensable à sa prospérité future. L’interconnexion réduira également les émissions, rendant l’île encore plus attrayante pour les touristes. Elle l’aidera également à développer ses propres ressources énergétiques renouvelables en permettant à la production excédentaire d’être réexportée vers le continent.

Le câble s’étendra sur une distance sous-marine de 335 km de la région de l’Attique sur le continent grec à la région d’Héraklion en Crète. Pour ce projet de 35 mois, Nexans fournira un système de câbles sous-marins HVDC de 500 mégawatts (MW) pour former la moitié de l’interconnexion bipolaire totale de 1 000 MW.

Le câble Nexans, évalué à 500 000 volts, est basé sur sa conception éprouvée non drainante en masse (MIND) pour les systèmes de câbles HVDC et intégrera des éléments à fibres optiques pour les applications de capteurs. Les sections du câble près du rivage qui seront installées à des profondeurs d’eau allant jusqu’à 100 mètres, comporteront un noyau conducteur en aluminium d’une section de 1 800 mm². Les sections les plus profondes du câble, installées à des profondeurs allant jusqu’à 1 200 mètres, comporteront un conducteur en aluminium de 1 500 mm² de section. Le câble sera protégé par des tranchées dans le fond marin creusées à l’aide du système de jet d’eau Nexans Capjet jusqu’à 600 mètres de profondeur d’eau.

Le câble HVDC sera fabriqué dans l’usine Nexans de Halden, en Norvège et / ou dans l’usine de Futtsu, au Japon. Il sera installé par l’un des navires câbliers dédiés de Nexans, le Nexans Skagerrak ou le nouveau Nexans Aurora. L’interconnexion devrait être mise en service en 2023.

Latest success stories

thumbnail-celtic

Interconnexions sous-marines

Celtic : le plus long câble d’interconnexion du monde
Nexans Aurora

Interconnexions sous-marines

Interconnexion Crète-Attique