Contexte
RTE France a attribué à Nexans un contrat de 115 millions d’euros pour la fourniture et l’installation de câbles d’exportation d’énergie destinés au parc éolien offshore de Saint Brieuc. Porté par le consortium Ailes Marines, ce projet forme une composante essentielle de la stratégie française de développement des énergies renouvelables : il ambitionne de satisfaire les besoins en électricité de plus de 835 000 foyers, tout en promouvant la lutte contre le changement climatique.
Défis
Depuis son lancement en 2021, le projet doit relever d’importants défis pour la conception, la pose et la maintenance des infrastructures de câbles requises en mer comme à terre afin de relier le parc d’éoliennes au réseau électrique. À cela s’ajoute la difficulté d’assurer la fiabilité et l’efficacité des équipements dans un environnement maritime hostile, ce qui représente une véritable gageure technique.
496 MW
de capacité du parc éolien
225 kV
de tension maximale
835 000
foyers alimentés en électricité
67 km
de câbles en mer
93 km
de câbles à terre
Contribution de Nexans
Nexans a proposé des solutions innovantes tant pour les câbles offshore que pour les câbles terrestres. Concernant les câbles sous-marins, Nexans a fourni deux longueurs de 33,5 km de câble tripolaire de 225 kV équipés d’un renforcement hybride novateur, et fabriquées sur le site Nexans de Halden, en Norvège ; celles-ci comportent également un insert en fibre optique réalisé dans notre usine norvégienne de Rognan, permettant le suivi à distance de l’état de la liaison ainsi que la transmission de données entre le parc éolien en mer et la base à terre. Les câbles ont été posés par l’un des navires câbliers du Groupe, le CS Skagerrak, et protégés par ensouillage grâce au système spécialisé Capjet. Dans le cadre de ce contrat, Nexans veille également à la longévité et la fiabilité de la liaison offshore en tant que prestataire de services d’IMR (Inspection, Maintenance et Réparation).
La liaison terrestre comprend quant à elle 93 km de câbles unipolaires de 225 kV, fabriqués dans l’usine Nexans de Charleroi, en Belgique, et similaires à ceux que Nexans fournit déjà à RTE au titre de l’accord-cadre en vigueur entre les deux groupes.
Ce projet sera la première liaison offshore développée par Nexans pour RTE. À ce titre, RTE souhaite que ce soit un succès et que ce projet marque le début d’une relation fructueuse.
Directeur des activités marine, RTE
La contribution de Nexans s’étend ainsi depuis la fabrication des câbles dans ses usines en Norvège et en Belgique, jusqu’à leur pose au moyen d’un navire-propriétaire spécialisé. Laurent Guillaumin, Directeur du développement de l’éolien offshore en Europe pour Nexans, a déclaré : « Nous sommes heureux de collaborer avec RTE pour connecter au réseau l’un des plus importants projets français d’éolien offshore. La clé de ce succès réside dans notre longue expérience dans ce secteur, combinée à notre capacité de proposer des solutions de câblage innovantes. »
Au printemps 2024, tandis qu’approche la mise en service du projet de parc éolien offshore de Saint Brieuc, Nexans joue un rôle de premier plan pour que le raccordement au réseau électrique soit réalisée efficacement et dans les délais. La montée en régime progressive du parc marque une étape importante dans la transition de la France vers les énergies renouvelables, et rapproche l’Hexagone de ses ambitieux objectifs climatiques.