En associant les technologies avancées de câblage enterré à une planification et une exécution rigoureuses, Nexans a contribué de manière significative à la préservation et à la mise en valeur des paysages naturels de l’AONB du Dorset, tout en offrant à la région une transmission électrique de haute fiabilité.
Contexte
En 2035, les véhicules thermiques seront interdits dans l’Union Européenne, soulignant l’urgence du déploiement des IRVE. À AmpaCity, le centre R&D de Nexans à la pointe de l’innovation, chacun comprend le rôle clé des Infrastructures de Recharge des Véhicules Électriques (IRVE) pour promouvoir une mobilité durable. Tandis que les prévisions d’adoption des véhicules électriques (VE) sont en forte hausse, et qu’une réglementation plus stricte des émissions se profile à l’horizon, AmpaCity veut prêcher par l’exemple : l’installation d’une IRVE au centre R&D de Nexans permet aux salariés de recharger leurs véhicules, tout en servant de modèle pour des déploiements futurs.
Défis
L’IRVE d’AmpaCity présentait plusieurs difficultés : il fallait établir un consensus entre toutes les parties prenantes, intégrer les nouveaux équipements à l’infrastructure existante, et assurer l’évolutivité de l’installation pour une future augmentation de capacité. L’efficacité opérationnelle du site et la minimisation des nuisances du chantier étaient également des paramètres importants du projet.
6
bornes de recharge
30%
de temps gagné pour l’installation des câbles par comparaison à une installation classique
Contribution de Nexans
Nexans a mobilisé sa maîtrise des architectures en artère et dérivation afin de concevoir et de réaliser un système IRVE efficace pour AmpaCity :
- Utilisation de câbles Nexans Cca — FR-N1X1G1-AR 0,6/1 kV pour IRVE, des connecteurs Michaud et des chemins de câbles Unex pour une infrastructure de recharge robuste et fiable ;
- Mise en œuvre de câbles de niveau Euroclasse Cca, garantissant la visibilité en cas d’incendie pour une évacuation en sécurité (fumées 5 à 10 fois moins opaques que le niveau R2V) ;
- Installation d’une distribution artère afin d’optimiser l’emprise et de permettre une future augmentation de capacité ;
- Coopération avec des partenaires internes et externes pour garantir la continuité des activités du site et la parfaite intégration de l’IRVE avec les infrastructures existantes ;
- Accent mis sur des méthodes d’installation rapides afin de minimiser l’impact du chantier sur l’activité quotidienne du centre R&D.
En participant activement à des projets IRVE, et en répondant aux défis qu’ils soulèvent par des solutions innovantes, Nexans joue pleinement son rôle d’accélérateur de la transition vers une infrastructure de mobilités durable.
L’installation est plus rapide qu’une installation NF C15-100 en étoile et il y a beaucoup moins de tirages de câbles. Cela passe dans les carottages existants sans difficulté. Il suffit de mettre en place les nouvelles dérivations et protections vers les nouvelles bornes de recharge. S’il y a de la maintenance, pas besoin de couper toute l’installation (…) plus besoin de chercher partout la clé du TGBT.
Chargé d’affaire installateur, Nexans
Contexte
En juillet 2017, l’opérateur de système de transmission TenneT a attribué à Nexans le contrat de fourniture et d’installation des câbles pour le lien à courant continu DolWin6. Ce projet vise à transporter l’électricité des parcs éoliens offshore du Cluster 3 de la mer du Nord, depuis la station de conversion HVDC DolWin Kappa jusqu’à la station de conversion et de transformation HVDC onshore d’Emden/Ost. Le projet impliquait l’installation de deux câbles DC parallèles de 320 kV isolés au XLPE, chacun mesurant 90 km de longueur, avec une capacité de sortie maximale de 900 MW. Le projet, d’une valeur d’environ 100 millions d’euros, a été achevé en 2023 et représente l’un des plus grands projets de Nexans Deutschland.
Défis
La localisation géographique du parc éolien offshore a présenté des défis, car les câbles doivent traverser la mer des Wadden, écologiquement sensible. De plus, les câbles traversent l’île de Norderney, nécessitant des techniques d’installation minutieuses pour protéger l’environnement et la faune.
Chiffres clés
900 MW
production maximale générée
par les éoliennes
2×320 kV
tension maximale des câbles
2×90 km
longueur des câbles sous-marins
Contribution de Nexans
Nexans était responsable de toutes les étapes du projet liées au système de câbles, y compris la conception, la fabrication, la logistique et l’installation. Le Groupe a fourni des câbles sous-marins DC de 320 kV isolés au XLPE, fabriqués en Norvège, ainsi que des accessoires et des services d’installation. De plus, Nexans a installé un câble à fibre optique pour le transfert de données.
Des câbles terrestres, produits en Belgique, ont été installés entre Hilgenriedersiel et Emden sur une distance d’environ 45 kilomètres.
Les câbles haute tension et ultra-haute tension à faibles pertes de Nexans permettent aux opérateurs de réseau d’étendre leurs réseaux de manière à obtenir les meilleurs résultats possibles en termes d’efficacité et de conservation des ressources, posant ainsi les bases de l’approvisionnement énergétique de demain.
Je me réjouis que TenneT nous ait attribué le contrat pour cette importante liaison. Nous avons été chargés de toutes les étapes du projet DolWin6 relatives au système de câblage, parmi lesquelles la conception, la fabrication, la logistique et la pose. Après des projets comme Beatrice, Italie-Montenegro et NordLink, voici une nouvelle occasion de faire valoir nos compétences en matière de transport du courant continu haute tension.
Directeur général, Nexans Allemagne
Contexte
En 2020, Nexans a remporté un contrat significatif pour la conception, la fabrication et l’installation d’un système de 335 km de câbles sous-marins haute tension (HVDC). Le contrat a été attribué par Ariadne Interconnection S.P.S.A., une filiale du Gestionnaire de réseau grec IPTO. Ce projet d’interconnexion doit raccorder la Crète au réseau électrique de la Grèce continentale, facilitant ainsi la transition de l’île vers les énergies renouvelables éolienne et solaire. La Crète, qui compte une population de près de 700 000 habitants et accueille plus de quatre millions de visiteurs chaque année, dépend principalement de la production d’énergies fossiles dépassées. L’interconnexion sous-marine projetée lui garantira une alimentation électrique fiable, essentielle pour sa prospérité future ; elle réduira également les émissions de l’île, et la rendra encore plus attrayante pour les touristes. Enfin, l’interconnexion facilitera le développement des ressources énergétiques renouvelables de la Crète en permettant l’exportation de la production excédentaire vers le continent.
Défis
L’installation d’un câble sous-marin HVDC de 335 km entre l’Attique métropolitaine et la région d’Héraklion, en Crète, pose un défi d’une grande complexité. La résilience du câble doit être garantie face aux aléas environnementaux, et son intégrité préservée des dommages potentiels lors de l’installation, ce qui soulève des difficultés considérables dans une profondeur d’eau pouvant atteindre 1200 m. Par ailleurs, la coordination des opérations de fabrication, de transport et d’installation et le respect d’un calendrier contraignant impliquent une logistique délicate.
335 km
de câbles sous-marins HVDC
1 200 m
de profondeur
Contribution de Nexans
Le Groupe a joué un rôle primordial tout au long de ce projet d’une durée de 35 mois. Nexans a fourni un câblage sous-marin HVDC de 500 MW, soit la moitié des 1000 MW de l’interconnexion bipolaire.
D’une tension assignée de 500 000 V, le câble HVDC de Nexans s’appuie sur la technologie éprouvée d’isolation en papier imprégné de matière non migrante (Mass Impregnated Non-Draining, ou MIND). Il comporte un insert de fibres optiques pour les applications de capteurs, et un conducteur à âme en aluminium d’une section de 1800 mm2 pour les sections proches du littoral posées à des profondeurs inférieures à 100 m, et de 1500 mm2 pour les sections installées à des profondeurs plus importantes, pouvant atteindre 1200 m. Le câble a été fabriqué dans l’usine Nexans de Halden, en Norvège.
Nexans a dépêché l’un de ses navires câbliers, le Nexans Aurora, pour assurer la pose du câble le long du tracé prévu. Jusqu’à 600 m de profondeur, le positionnement et l’ensouillage du câble ont été effectués grâce au système spécialisé à jets d’eau Capjet de Nexans.
Contexte
Dans le cadre de son ambitieux plan de transition énergétique, dit Energiewende, l’Allemagne s’est donné pour objectif de couvrir 80 % de sa consommation d’électricité avec des énergies renouvelables à l’horizon 2050. Ceci implique une modernisation de ses réseaux de transmission, notamment pour connecter les parcs éoliens implantés dans le nord de l’Allemagne aux grands centres de consommation situés dans le sud du pays. En 2019, Amprion, l’un des principaux gestionnaires de réseaux de transport (GRT), a lancé en mars 2019 un programme de renouvellement de 11 000 km linéaires de son infrastructure, desservant plus de 29 000 habitants dans une zone géographique étendue. Ce réseau de transmission est essentiellement constitué de lignes aériennes, mais Amprion a identifié plusieurs sections dont l’enfouissement était essentiel afin d’en minimiser l’impact visuel et environnemental.
Défis
Le renouvellement du réseau de 400 kV d’Amprion pour satisfaire les objectifs de l’Energiewende soulevait des difficultés particulières dans ces zones sensibles, où l’enfouissement des lignes de transmission était nécessaire. Cette opération appelait des technologies adaptées, et des partenaires capables de les mettre en œuvre de manière fiable et efficace.
31,8 km
longueur du câble 400 kV de Nexans
11 000 km
longueur du réseau de transmission d’Amprion
29 millions
d’habitants desservis
Contribution de Nexans
Nexans s’est imposé comme un partenaire incontournable du programme d’enfouissement d’Amprion. Le Groupe a proposé des solutions de câblage innovantes et adaptées aux besoins spécifiques du projet. Impliqué dès la phase pilote du programme sur le site de Raesfeld, Nexans a étendu par la suite son champ d’intervention en fournissant 31,8 km de câble 400 kV pour une opération d’envergure à Legden, située sur la liaison Wesel-Meppen. Le tronçon à traiter traversait un tunnel de 2,1 km et comprenait 3,1 km de conduites ; Nexans a fourni le câblage nécessaire pour un circuit double, composé d’une âme en cuivre de 2500 mm2 de section et d’une gaine sans halogène retardatrice de flamme. Nexans a également fourni des structures de support en acier, indispensables pour la pose du câble.
La livraison des câbles en juillet 2022 a marqué un temps fort dans l’avancement du projet, achevé en 2023. L’implication de Nexans a conditionné la faisabilité technique de ce programme d’enfouissement, qui a permis de valider la méthode souple et durable de l’enfouissement partiel, ouvrant à Amprion comme à d’autres GRT une option supplémentaire pour le renouvellement des réseaux.
Ce contrat majeur pour Amprion constitue une référence marquante pour le concept d’enfouissement partiel dont Nexans s’est fait le pionnier. Les TSO n’ont plus à choisir entre conducteurs aériens ou câbles souterrains. Ils peuvent désormais adopter la technologie la plus appropriée afin de respecter leurs objectifs environnementaux et financiers pour chaque section de leurs réseaux de transport.
Responsable des ventes de systèmes sous-marins et terrestres, Nexans
Contexte
En 2022, Nexans a rejoint un ambitieux programme visant à accélérer la transition énergétique de l’Italie : en partenariat avec ERG, l’un des leaders transalpins du secteur de l’éolien, Nexans a remporté un contrat pour contribuer au renouvellement (repowering) de quatre parcs éoliens terrestres en Sicile. Ces parcs sont appelés à produire 330 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation de 100 000 foyers, tout en évitant l’émission de 166 000 tonnes de CO2. Ce projet vise à accroître la capacité de production énergétique du pays, à réduire les émissions de carbone, et à accélérer l’intégration des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique italien.
Défis
Le programme a dû révéler de nombreux défis, dont la mise en œuvre de technologies avancées de câblage, des délais de livraison rigoureux (entre mai et octobre 2022), et l’intégration de solutions numériques de gestion de projet. Par ailleurs, la durabilité environnementale et l’optimisation du coût total de possession étaient également des paramètres essentiels de succès.
143 MW
de puissance totale pour les quatre parcs éoliens terrestres
330 GWh
de production annuelle d’électricité en prévision
Pour
100K
foyers, la consommation énergétique équivalente
Contribution de Nexans
Nexans a joué un rôle central dans ce projet en proposant une offre complète de câbles, d’accessoires et de services d’ingénierie, ainsi que sa solution numérique innovante ULTRACKER. Le Groupe a fourni plus de 400 km de câble MT enterrés et résistants aux chocs et des accessoires 33 kV, réduisant le coût total de possession du programme et minimisant son empreinte environnementale. Nexans a également fourni des services d’ingénierie afin d’optimiser la conception du réseau collecteur du parc éolien et son raccordement au réseau de distribution.
Les câbles ont été fabriqués dans l’usine Nexans de Battipaglia, dans le sud de l’Italie, tandis que les accessoires ont été produits par l’usine d’Offida, sur la côte orientale du pays.
La solution numérique ULTRACKER de Nexans a catalysé des avancées significatives dans la gestion du projet, en permettant le suivi en temps réel des livraisons de câbles, de la localisation des tourets sur site, ainsi que de l’avancement des opérations de pose. La mobilisation en Italie des solutions numériques proposées par Nexans a mis en avant la volonté d’innovation du Groupe et son leadership technologique dans le secteur de l’énergie.
Les solutions de câblage, accessoires et services avancés de Nexans assurent à nos clients une installation transparente et fluide de leurs câbles. Non seulement cela leur apporte de la tranquillité d’esprit, mais c’est aussi un nouvel exemple illustrant nos technologies de pointe et notre engagement constant envers la R&D. ERG est un leader de l’éolien en Italie et notre partenariat de longue date n’est qu’une étape de plus dans notre contribution à la transition énergétique et à l’électrification durable du pays.
Directeur général et des ventes, Nexans Italie
Le partenariat tissé avec ERG pour la modernisation des parcs éoliens en Sicile consolide le positionnement de Nexans en tant qu’acteur de premier plan de la transition énergétique de l’Italie. Au-delà de l’accroissement de la capacité de production d’énergies renouvelables, ce projet démontre toute l’efficacité des technologies avancées de câblage et des solutions numériques pour bâtir une électrification durable.
Contexte
En avril 2019, Nexans s’est vu attribuer par Morgan Sindall Infrastructure un important contrat de 35 millions d’euros, portant sur la fourniture de câbles HT enterrés pour le projet Dorset Visual Impact Provision (VIP). Lancé à l’initiative de National Grid, ce projet visait à réduire l’impact visuel d’une liaison de 400 kV traversant la zone de beauté naturelle remarquable (Area of Outstanding Natural Beauty, AONB) du Dorset : afin de restaurer les paysages naturels de la campagne anglaise, notamment autour des villages de Martinstown et de Winterbourne Abbas, la ligne aérienne existante devait être remplacée par des câbles HT enterrés produits par Nexans, permettant ainsi le démontage de 22 pylônes.
Défis
La parfaite intégration d’un câblage enterré dans une infrastructure existante exige toujours une planification et une exécution méticuleuses, afin de préserver l’efficacité et la sécurité du réseau électrique ; dans le cadre de ce projet, la réalisation d’une liaison électrique fiable dans le respect scrupuleux du patrimoine paysager et de la faune du Dorset ajoutait encore des difficultés spécifiques.
+100 km
de câbles HT spéciaux à âme cuivre et gaine XLPE
22
pylônes à déposer
Contribution de Nexans
Nexans a joué un rôle crucial dans le projet Dorset VIP en assurant la fourniture de 100 km de câbles HT spéciaux à âme cuivre et gaine XLPE, qui ont été mis en œuvre pour la réalisation de deux circuits triphasés dotés de deux câbles par phase ; Nexans a également fourni des accessoires et assuré l’exécution des jonctions. Les câbles ont été fabriqués à Charleroi, en Belgique, et les accessoires dans l’usine suisse de Cortaillod. Les jonctions ont été effectuées par l’équipe d’installation de Nexans UK, pour une parfaite intégration des câbles enterrés.
Les travaux de construction sur le projet ont commencé au printemps 2019 et ont pris trois ans pour être achevés, y compris le retrait de la ligne existante et des pylônes.
Nous sommes ravis de participer à ce projet essentiel pour démontrer la capacité de nos câbles souterrains à atténuer l’impact visuel des lignes électriques haute tension. Nexans a été étroitement associé à Morgan Sindall Infrastructure dès le début du projet et nous sommes parvenus au stade où le système de câbles est à présent en cours de perfectionnement et d’optimisation.
Directeur du développement des systèmes sous-marins et terrestres au Royaume-Uni et en Irlande, Nexans
Contexte
En service depuis 2021, le réseau électrique résilient (Resilient Electric Grid, ou REG) de Chicago est un projet mené en partenariat avec American Superconductor (AMSC) et Commonwealth Edison (ComEd). Il vise à sécuriser cette infrastructure critique face à des conditions climatiques extrêmes ou des événements catastrophiques, en interconnectant différents actifs situés dans le centre-ville de Chicago au moyen de câbles supraconducteurs : par leur densité élevée de courant, leur emprise d’installation réduite et leur empreinte environnementale minime, ces câbles présentent en effet des caractéristiques idéales pour un déploiement dans des zones urbaines densément peuplées.
Défis
L’architecture classique des réseaux urbains de distribution cloisonne les sous-stations entre elles afin de prévenir les effets en cascade d’éventuels courants de défaut. Mais ceci a l’inconvénient de brider la résilience de l’infrastructure, en limitant les ressources disponibles pour rétablir le réseau en cas de coupure due aux rigueurs du climat ou à un acte malveillant. L’objectif du projet REG est précisément d’atténuer les conséquences des pannes de courant sur cette infrastructure critique.
12 kV
de tension de service nominale du câble
3000 A
de courant alternatif acheminés
jusqu’à
62 MVA
de puissance apparente transmise
Contribution de Nexans
Nexans joue un rôle déterminant dans le projet REG, en assurant la conception, la fabrication et l’installation du câble supraconducteur moyenne tension. Celui-ci intègre les fils supraconducteurs propriétaires à haute température critique (HTS, pour High Temperature Superconductor) d’AMSC, et peut transporter des courants et des puissances élevés. D’une tension de service nominale de 12 kV, le câble tolère un courant alternatif de 3000 A et une puissance allant jusqu’à 62 MVA, dépassant largement les performances des conducteurs résistifs tels que le cuivre ou l’aluminium. Ses dimensions compactes et sa faible empreinte environnementale en font un matériau idéal dans des contextes urbains.
Le câble HTS et les connecteurs du système REG ont été fabriqués par Nexans dans son usine spécialisée de supraconducteurs située à Hanovre, en Allemagne ; les accessoires ont été produits sur le site Nexans de Calais. Pilote du projet, AMSC a fourni le système de refroidissement par azote liquide ainsi que le fil Amperium HTS. Nexans collabore avec AMSC depuis plus de 18 ans, témoignant de la volonté pérenne du Groupe de promouvoir les technologies de supraconductivité.
Nous nous réjouissons d’utiliser cette technologie pour renforcer une infrastructure énergétique critique dans la ville de Chicago. Ce projet REG confirme la position de Nexans en tant que leader mondial des câbles HTS et démontre que la technologie des câbles supraconducteurs moyenne tension haute puissance est viable sur le plan commercial. Nous collaborons avec AMSC sur des projets supraconducteurs depuis plus de 18 ans et sommes heureux de poursuivre ce partenariat de longue durée.
Corporate Vice-président innovation, services, and croissance, Nexans
Contexte
Faisant siens les Objectifs de Développement Durable de l’ONU, et notamment les ODG 7 et 13, le gouvernement ivoirien a lancé en 2013 un Programme National d’Électrification Rurale (PRONER). Cette initiative vise à promouvoir une électrification décentralisée et le développement des énergies renouvelables, dont le solaire photovoltaïque, la biomasse et les centrales hydroélectriques de faible capacité.
Dans le cadre de ce programme, Nexans a entrepris un ambitieux projet qui vise à transformer l’accès à l’électricité des communautés rurales ivoiriennes. Bien que l’électrification du pays ait réalisé d’importants progrès au cours des dix dernières précédentes, couvrant près de 70 % de la population nationale, les communautés rurales restaient mal desservies et 60 % d’entre elles n’étaient pas raccordées au réseau électrique. Afin d’y remédier, le projet PRONER visait à étendre le réseau et à raccorder tous les villages de plus de 500 habitants dès la fin 2021, et l’ensemble des communautés rurales à l’horizon 2025. Le programme porté par Nexans partageait cet objectif national plus large d’amélioration de l’électrification rurale par le raccordement de communautés dénuées jusque-là d’infrastructures électriques.
Défis
Les efforts d’électrification de la Côte d’Ivoire souffrent d’un manque d’équipements et de produits adaptés, des limites de l’infrastructure existante et des difficultés logistiques d’accès aux zones reculées du pays. La durabilité et la fiabilité de la fourniture d’électricité soulèvent également des défis importants dans ces régions.
400 km
km de câbles aériens MT
430 km
km de câbles aériens BT en faisceau
50
communautés électrifiées
63
transformateurs extérieurs installés
Contribution de Nexans
En 2021, Nexans avait achevé l’électrification de 50 communautés rurales de Côte d’Ivoire. Ce programme a nécessité 400 km de câbles aériens MT, plus de 430 km de câbles aériens BT en faisceau, et 63 transformateurs extérieurs.
Nexans a joué un rôle clé dans cette campagne d’électrification en proposant sa solution clé en main avec NEOGRID®, qui couvre l’ingénierie du réseau électrique ainsi que la fourniture et l’installation de l’ensemble des équipements : câbles, transformateurs, poteaux, boîtiers de jonctions et disjoncteurs. L’usine Nexans d’Abidjan a été mise à contribution afin de fournir tous les équipements critiques dans les délais requis, contribuant à dynamiser la production locale.
Chez Nexans, nous avons adopté une approche très pratique pour soutenir la transition de l’Afrique vers un réseau d’énergie plus connecté et plus durable. En Côte d’Ivoire, cette approche repose sur deux piliers interdépendants. Tout d’abord, en 2018, nous avons ouvert notre nouvelle usine d’Abidjan pour aider à pallier le manque d’équipements et de produits adaptés à l’électrification, en permettant une production locale basée sur notre expertise internationale et standardisée. Aujourd’hui, nous avons franchi une nouvelle étape en déployant les produits de l’usine dans le cadre de notre solution clé en main pour apporter l’électricité aux communautés rurales.
Anciennement Directeur marketing et stratégie du segment Bâtiment et Territoires, Nexans
En mobilisant son expertise et ses ressources locales pour contribuer aux efforts d’électrification, Nexans a également favorisé le développement socioéconomique du pays et amélioré la qualité de vie de milliers d’Ivoiriens.
Contexte
La capacité photovoltaïque de l’Australie est en plein essor, et pourrait encore doubler selon les prévisions pour atteindre 12 GW. Acteur majeur de cette envolée, Nexans a fourni des câbles spécialisés pour six projets de parcs solaires photovoltaïques (Kiamal, Susan River, Childers, Oakey II, Nevertire et Middlemount) implantés dans les États du Queensland, de Victoria et de la Nouvelle-Galles du Sud.
Défis
L’extension constante de l’infrastructure associée à cette technologie exige un approvisionnement fiable de câbles de haute qualité, capables de résister à des conditions climatiques extrêmes et conformes aux cahiers des charges des projets concernés. Nexans relève ces défis en proposant un accompagnement technique, en garantissant la conformité aux normes en vigueur, et en présentant des solutions innovantes pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet.
672 MV
de capacité totale
+600K
foyers alimentés
12 GW
de capacité solaire anticipée en Australie
Contribution de Nexans
Nexans a contribué au succès de ces programmes photovoltaïques de plusieurs manières :
- Fourniture de câbles spécialisés : Nexans a fourni un large éventail de câbles basse tension et haute tension à courant continu spécifiquement adaptés aux besoins de chacun des projets, représentatifs de l’offre complète de solutions Nexans Keylios™ : câbles enterrés 33 kV, câbles enterrés basse tension 1500 V, câbles photovoltaïques entre panneaux, câbles enterrés de données, liaisons entre onduleurs et transformateurs, câbles de communication, contrôleurs de trackers, et accessoires associés.
- Accompagnement technique : Nexans a accompagné les contractants EPC dès la phase de conception de chacun des six projets, mobilisant son expertise dans l’ingénierie des câbles et des systèmes, et veillant à l’adéquation de leurs caractéristiques techniques ainsi qu’à leur conformité aux normes.
- Fabrication et approvisionnement : Les câbles de commande et de raccordement ont été fabriqués dans les usines Nexans de Yanggu (Chine) et de Lilydale (Australie), avec le soutien de fabricants spécialisés partenaires de Nexans Olex.
- Innovation et durabilité : Nexans continue d’investir dans l’innovation et de tester de nouvelles configurations de câbles, afin d’anticiper les besoins émergents du marché australien des énergies renouvelables. L’intégration de la solution anti-termites EcoTerm™ de Nexans Olex dans l’ensemble de nos câbles photovoltaïques enterrés illustre cette volonté du Groupe de proposer des innovations à la fois efficaces et durables.
La capacité totale de ces six parcs photovoltaïques australiens atteint 672 MW, soit l’équivalent de la consommation électrique de 600 000 foyers. Ces projets ont été mis en service en 2019 et début 2020.
Contexte
Equinor a attribué à Nexans un contrat portant sur la fourniture de câbles statiques et dynamiques, et des accessoires associés, pour équiper le premier parc éolien flottant du monde. Ce projet vient couronner des essais concluants menés depuis 2009 en Norvège, au cours desquels les câbles Nexans ont démontré leur efficacité. Son objectif est d’exploiter le meilleur potentiel éolien disponible, en déployant des turbines flottantes en pleine mer. Implanté à 30 km au large de l’Aberdeenshire, le parc pilote de Hywind Scotland comprend cinq turbines flottantes, reliées par un réseau de câbles inter-éoliennes et raccordées à la ville écossaise de Peterhead.
Tout a commencé en 2009, lorsqu’Equinor (anciennement Statoil) a débuté les tests du premier prototype opérationnel d’éolienne flottante à 10 km au large de l’île norvégienne de Karmøy. Pour cette phase d’essais qui a démontré pendant huit ans la validité du concept, Nexans a fourni et posé le câble de 15 MW reliant le parc à la station de transformation de Karmøy.
Défis
Le projet visait principalement à valider le concept des turbines flottantes, et à établir sa compétitivité sur le marché de l’énergie. Malgré cette incontestable réussite, le projet Hywind Scotland devait encore relever de nombreux défis techniques pour démontrer sa fiabilité à coûts maîtrisés.
30 MW
de capacité du parc flottant
13,6 km
de câble XLPE
Près de
20K
foyers écossais alimentés
Contribution de Nexans
Nexans a joué un rôle primordial pour répondre aux défis des projets Hywind Demo, in Norway, et Hywind Scotland. Le Groupe a conçu, fabriqué et testé câble sous-marin 24 kV à isolation XLPE, d’une longueur de 13,6 km, dans l’usine spécialisée de Nexans à Halden, en Norvège ; l’usine de Rognan, également en Norvège, a fourni l’insert en fibre optique. Il a également fourni les câbles statiques et dynamiques, veillant à ce que l’ensemble du câblage sous-marin soit testé et scellé avant d’être livré sur site prêt à la pose.
Depuis 2017, la production électrique du parc pilote de Hywind Scotland alimente près de 20 000 foyers. Le succès de ce projet souligne le potentiel d’implantation de parcs flottants plus importants dans d’autres zones, et valorise le positionnement de Nexans comme moteur d’innovation dans le secteur de l’éolien en mer.
Ce projet est un parfait exemple d’une innovation signée Nexans dans l’éolien offshore, offrant de nouvelles possibilités pour la production d’énergie renouvelable. Ce contrat valide notre rang de leader dans l’innovation éolienne en mer, avec la conception de câbles spécialisés tant pour le projet pilote initial que pour le parc pilote Hywind.
Directeur des opérations et vice-président exécutif senior, Nexans