Contexte
RTE France a attribué à Nexans un contrat de 115 millions d’euros pour la fourniture et l’installation de câbles d’exportation d’énergie destinés au parc éolien offshore de Saint Brieuc. Porté par le consortium Ailes Marines, ce projet forme une composante essentielle de la stratégie française de développement des énergies renouvelables : il ambitionne de satisfaire les besoins en électricité de plus de 835 000 foyers, tout en promouvant la lutte contre le changement climatique.
Défis
Depuis son lancement en 2021, le projet doit relever d’importants défis pour la conception, la pose et la maintenance des infrastructures de câbles requises en mer comme à terre afin de relier le parc d’éoliennes au réseau électrique. À cela s’ajoute la difficulté d’assurer la fiabilité et l’efficacité des équipements dans un environnement maritime hostile, ce qui représente une véritable gageure technique.
496 MW
de capacité du parc éolien
225 kV
de tension maximale
835 000
foyers alimentés en électricité
67 km
de câbles en mer
93 km
de câbles à terre
Contribution de Nexans
Nexans a proposé des solutions innovantes tant pour les câbles offshore que pour les câbles terrestres. Concernant les câbles sous-marins, Nexans a fourni deux longueurs de 33,5 km de câble tripolaire de 225 kV équipés d’un renforcement hybride novateur, et fabriquées sur le site Nexans de Halden, en Norvège ; celles-ci comportent également un insert en fibre optique réalisé dans notre usine norvégienne de Rognan, permettant le suivi à distance de l’état de la liaison ainsi que la transmission de données entre le parc éolien en mer et la base à terre. Les câbles ont été posés par l’un des navires câbliers du Groupe, le CS Skagerrak, et protégés par ensouillage grâce au système spécialisé Capjet. Dans le cadre de ce contrat, Nexans veille également à la longévité et la fiabilité de la liaison offshore en tant que prestataire de services d’IMR (Inspection, Maintenance et Réparation).
La liaison terrestre comprend quant à elle 93 km de câbles unipolaires de 225 kV, fabriqués dans l’usine Nexans de Charleroi, en Belgique, et similaires à ceux que Nexans fournit déjà à RTE au titre de l’accord-cadre en vigueur entre les deux groupes.
Ce projet sera la première liaison offshore développée par Nexans pour RTE. À ce titre, RTE souhaite que ce soit un succès et que ce projet marque le début d’une relation fructueuse.
Directeur des activités marine, RTE
La contribution de Nexans s’étend ainsi depuis la fabrication des câbles dans ses usines en Norvège et en Belgique, jusqu’à leur pose au moyen d’un navire-propriétaire spécialisé. Laurent Guillaumin, Directeur du développement de l’éolien offshore en Europe pour Nexans, a déclaré : « Nous sommes heureux de collaborer avec RTE pour connecter au réseau l’un des plus importants projets français d’éolien offshore. La clé de ce succès réside dans notre longue expérience dans ce secteur, combinée à notre capacité de proposer des solutions de câblage innovantes. »
Au printemps 2024, tandis qu’approche la mise en service du projet de parc éolien offshore de Saint Brieuc, Nexans joue un rôle de premier plan pour que le raccordement au réseau électrique soit réalisée efficacement et dans les délais. La montée en régime progressive du parc marque une étape importante dans la transition de la France vers les énergies renouvelables, et rapproche l’Hexagone de ses ambitieux objectifs climatiques.
Contexte
En juillet 2017, l’opérateur de système de transmission TenneT a attribué à Nexans le contrat de fourniture et d’installation des câbles pour le lien à courant continu DolWin6. Ce projet vise à transporter l’électricité des parcs éoliens offshore du Cluster 3 de la mer du Nord, depuis la station de conversion HVDC DolWin Kappa jusqu’à la station de conversion et de transformation HVDC onshore d’Emden/Ost. Le projet impliquait l’installation de deux câbles DC parallèles de 320 kV isolés au XLPE, chacun mesurant 90 km de longueur, avec une capacité de sortie maximale de 900 MW. Le projet, d’une valeur d’environ 100 millions d’euros, a été achevé en 2023 et représente l’un des plus grands projets de Nexans Deutschland.
Défis
La localisation géographique du parc éolien offshore a présenté des défis, car les câbles doivent traverser la mer des Wadden, écologiquement sensible. De plus, les câbles traversent l’île de Norderney, nécessitant des techniques d’installation minutieuses pour protéger l’environnement et la faune.
Chiffres clés
900 MW
production maximale générée
par les éoliennes
2×320 kV
tension maximale des câbles
2×90 km
longueur des câbles sous-marins
Contribution de Nexans
Nexans était responsable de toutes les étapes du projet liées au système de câbles, y compris la conception, la fabrication, la logistique et l’installation. Le Groupe a fourni des câbles sous-marins DC de 320 kV isolés au XLPE, fabriqués en Norvège, ainsi que des accessoires et des services d’installation. De plus, Nexans a installé un câble à fibre optique pour le transfert de données.
Des câbles terrestres, produits en Belgique, ont été installés entre Hilgenriedersiel et Emden sur une distance d’environ 45 kilomètres.
Les câbles haute tension et ultra-haute tension à faibles pertes de Nexans permettent aux opérateurs de réseau d’étendre leurs réseaux de manière à obtenir les meilleurs résultats possibles en termes d’efficacité et de conservation des ressources, posant ainsi les bases de l’approvisionnement énergétique de demain.
Je me réjouis que TenneT nous ait attribué le contrat pour cette importante liaison. Nous avons été chargés de toutes les étapes du projet DolWin6 relatives au système de câblage, parmi lesquelles la conception, la fabrication, la logistique et la pose. Après des projets comme Beatrice, Italie-Montenegro et NordLink, voici une nouvelle occasion de faire valoir nos compétences en matière de transport du courant continu haute tension.
Directeur général, Nexans Allemagne
Contexte
Equinor a attribué à Nexans un contrat portant sur la fourniture de câbles statiques et dynamiques, et des accessoires associés, pour équiper le premier parc éolien flottant du monde. Ce projet vient couronner des essais concluants menés depuis 2009 en Norvège, au cours desquels les câbles Nexans ont démontré leur efficacité. Son objectif est d’exploiter le meilleur potentiel éolien disponible, en déployant des turbines flottantes en pleine mer. Implanté à 30 km au large de l’Aberdeenshire, le parc pilote de Hywind Scotland comprend cinq turbines flottantes, reliées par un réseau de câbles inter-éoliennes et raccordées à la ville écossaise de Peterhead.
Tout a commencé en 2009, lorsqu’Equinor (anciennement Statoil) a débuté les tests du premier prototype opérationnel d’éolienne flottante à 10 km au large de l’île norvégienne de Karmøy. Pour cette phase d’essais qui a démontré pendant huit ans la validité du concept, Nexans a fourni et posé le câble de 15 MW reliant le parc à la station de transformation de Karmøy.
Défis
Le projet visait principalement à valider le concept des turbines flottantes, et à établir sa compétitivité sur le marché de l’énergie. Malgré cette incontestable réussite, le projet Hywind Scotland devait encore relever de nombreux défis techniques pour démontrer sa fiabilité à coûts maîtrisés.
30 MW
de capacité du parc flottant
13,6 km
de câble XLPE
Près de
20K
foyers écossais alimentés
Contribution de Nexans
Nexans a joué un rôle primordial pour répondre aux défis des projets Hywind Demo, in Norway, et Hywind Scotland. Le Groupe a conçu, fabriqué et testé câble sous-marin 24 kV à isolation XLPE, d’une longueur de 13,6 km, dans l’usine spécialisée de Nexans à Halden, en Norvège ; l’usine de Rognan, également en Norvège, a fourni l’insert en fibre optique. Il a également fourni les câbles statiques et dynamiques, veillant à ce que l’ensemble du câblage sous-marin soit testé et scellé avant d’être livré sur site prêt à la pose.
Depuis 2017, la production électrique du parc pilote de Hywind Scotland alimente près de 20 000 foyers. Le succès de ce projet souligne le potentiel d’implantation de parcs flottants plus importants dans d’autres zones, et valorise le positionnement de Nexans comme moteur d’innovation dans le secteur de l’éolien en mer.
Ce projet est un parfait exemple d’une innovation signée Nexans dans l’éolien offshore, offrant de nouvelles possibilités pour la production d’énergie renouvelable. Ce contrat valide notre rang de leader dans l’innovation éolienne en mer, avec la conception de câbles spécialisés tant pour le projet pilote initial que pour le parc pilote Hywind.
Directeur des opérations et vice-président exécutif senior, Nexans